This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3843:采用 UC3843的宽电压输出反激

Guru**** 2509635 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3843, UC3825

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016633/uc3843-a-wide-voltage-output-flyback-with-uc3843

器件型号:UC3843
主题中讨论的其他器件: UC3825

您好,祝您度过美好的一天!

我们有一个特殊的功率要求、我们希望完成一个具有宽电压输出的反激式电源、以实现0V-250V 的可调输出、最大功率为120W。

为了实现非常小的纹波电压、我们希望避免在所有输出电压上进入突发模式、我们选择了 UC3843并设计了演示板。

  为了实现更精确的电压和电流控制,我们将 IC 放在由光电驱动器和电流变压器实现的第二侧。

我们发现一些问题可能需要您的专业支持:

1 μ s UC3843,满足我们不进入突发模式的需求吗? 是否有其他可支持的 TI IC?  

2,我发现其他 公司通过 UC3825反激式实施了这一要求。 对于突发模式、UC3825和 UC3843之间是否有任何特殊差异?

3,我们发现我们的演示板存在不规则驾驶问题。 此问题的原因是什么? 我们发布了原理图。

4,变压器的设计应如何满足这一要求、您能否向我发送您的意见?

感谢您访问 lot.e2e.ti.com/.../Flyback.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

     您考虑使用的通用 PWM (GP PWM)控制器没有突发模式运行。 可能会出现脉冲随机跳跃的情况、从而呈现突发模式的外观、但有以下不同之处:  

    脉冲跳跃(突发模式)与脉冲缺失间的关系:

    具有真正脉冲跳跃 (突发模式)的控制器将执行类似于在最小占空比下切换、然后每 nth 个脉冲跳跃一次的操作。 有些控制器甚至更改为滞环模式以实现突发模式。 有多种不同的方法可以实现这一点、但这是有意且以受控方式实现的、因此输出保持在稳压状态。 脉冲跳跃也会影响输出电压纹波、但同样、这是以可控和可预测的方式实现的。

    当 GP PWM 的 COMP 电压降至最小阈值以下时、脉冲将停止、直到 COMP 电压恢复。 这是不受控制的、并且会导致不稳定的输出运行。 脉冲随机缺失、而不是周期性跳跃。 在某些工作条件下、随机丢失的脉冲甚至会定期出现。

    栅极驱动和环路稳定性:

    您的演示板具有"不规则驾驶问题"...有什么原因? 从 U301引脚3处看到的电流感应信号开始。 我在 CS 电阻器(R313)和滤波电容器 C305之间看不到串联电阻器-信号是如何出现的、它是平滑的、没有前沿尖峰、滤波良好且稳定吗? VIN、VOUT、IOUT 目标范围内的控制环路稳定性如何? 从 EA 反馈中的大电容器开始、使 C306 = 100nF 启动、这将导致调节不良和动态响应不良、但会在调整 CS 信号和斜率补偿时保持电压环路稳定。 一旦电流环路稳定、返回并调整 C302、R302、C306以实现稳定的电压环路。 您的光电驱动器- C399是否直接连接在引脚8和5之间? 在栅极驱动稳定的某些情况下、直接在 Q301 VGS 下测量时、脉冲看起来是什么样的? 该脉冲与在 U301引脚6-5处测量的脉冲相比如何?

    请下载并试用 TI 功率级设计器 、以便您可以快速仿真功率级在整个目标操作范围内应看到的内容。 您还可以使用此工具模拟控制环路、它在 PC 上本地运行。 祝您设计顺利、感谢您通过 E2E 进行连接。

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    非常感谢。

     只要 GP 控制具有可靠的信号和稳定的控制环路、它就可以避免进入突发模式、对吧?

    此外、还有几个其他问题需要您的帮助:

    、Ω 是:μ F 下的布置图中所需的电阻器

    2 μ F、斜率补偿,在什么条件下我们需要一个串联电容器(cramp)?

    3、还有其他更适合我们应用的控制器?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    您可能遇到脉冲跳跃(突发模式)的情况是在斜坡谷值中的低误差电压期间。 为了避免这种情况、您需要添加一个刚好足够高的直流偏移电压、以便将误差电压从最小斜坡谷值中提升。

    至于外部电压 EA 之后的电阻分压器、如果需要、我会将其保留为占位符。 使用外部运算放大器时、可能需要根据应用于运算放大器的偏置电压对输出进行分频。 这些电阻器有助于将运算放大器输出误差电压调整到 FB 可响应的动态范围内。

    如果您需要、可以移除斜率补偿电路中的斜波放大器。 它可以阻止 CS 信号中可能出现的任何直流失调电压。 我认为保留它是一个好主意、但许多设计根本不使用它。 此外、如果您决定保留、请知悉您复制的电路存在误差、并且需要一个额外的电阻器来提供 cramp 放电路径、如下所示(我已在我们的文档中输入更正误差的请求):

    这是实现斜率补偿的传统方法(使用 cramp 直流 阻断电容器)

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Steve、

    如何 添加直流偏移电压?U 是否可以共享 简单电路、请?

    电路是否导致输出电压不准确?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只有在遇到"突发模式"时才需要该模式。 添加的任何直流失调电压都会减小 COMP 的动态范围。