尊敬的团队
客户有一些关于 KP5562的公式、您能帮助推荐吗?
1。对于引脚 R、G、B、W 这些引脚 模拟信号还是数字信号的输出电平?
表1. 引脚 B 的输出电流可通过寄存器(05h)进行设置。 但在上电期间(VDD 尚未就绪、VDD 上升至90%)、 引脚 B 是否会输出17.5mA (默认值)?
图 18中的。 引脚 EN/VCC 的输入电平决定了数字 IO 输入电平(I2C、CLK_32K、ADDR_SEL0、ADDR_SEL1)?

非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队
客户有一些关于 KP5562的公式、您能帮助推荐吗?
1。对于引脚 R、G、B、W 这些引脚 模拟信号还是数字信号的输出电平?
表1. 引脚 B 的输出电流可通过寄存器(05h)进行设置。 但在上电期间(VDD 尚未就绪、VDD 上升至90%)、 引脚 B 是否会输出17.5mA (默认值)?
图 18中的。 引脚 EN/VCC 的输入电平决定了数字 IO 输入电平(I2C、CLK_32K、ADDR_SEL0、ADDR_SEL1)?

非常感谢
丹尼
你(们)好、Monet
请参阅第6.6章、如果 VEN=3.3V、 并且(I2C、CLK_32K、ADDR_SEL0、ADDR_SEL1)的输入电平将变为3.3V?VIL=0.66、 VIH = 2.64?
条件:
VEN=3.3V
VIL=3.3*0.2=0.66V
VIH=3.3*0.8=2.64V

2.对于客户的应用、 外部电路是否 影响到引脚 R? 应用程序是否可行?
在上电之前、他们希望使用外部电路通过 LED_ON 信号控制 D5的 LED R。
a:在上电之前、PWR_PG 为低电平、栅极输出为低电平(PWR_PG_LED)、然后 Q6关闭、Q5 打开。
D5的 LED R 将与 R53串联接地、 D5的 LED R 将亮起。
B. 上电后、PWR_PG = 1、SoC 将控制 LED 驱动器(LP5562)

非常感谢
丹尼