This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:RGB 引脚功能

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015995/lp5562-rgb-pin-function

器件型号:LP5562

尊敬的团队

客户有一些关于 KP5562的公式、您能帮助推荐吗

1。对于引脚 R、G、B、W 这些引脚 模拟信号还是数字信号的输出电平?

表1. 引脚 B 的输出电流可通过寄存器(05h)进行设置。 但在上电期间(VDD 尚未就绪、VDD 上升至90%)、 引脚 B 是否会输出17.5mA (默认值)?

图 18中的。 引脚 EN/VCC 的输入电平决定了数字 IO 输入电平(I2C、CLK_32K、ADDR_SEL0、ADDR_SEL1)?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们的专家是 ooo、因为出于个人原因、她将在本周内返回并回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

     对于 Q1:模拟信号

     对于 Q2:虽然寄存器05h 的默认值为10101111、但寄存器02h 为0。 因此、电源上电后、蓝色 LED 的默认输出电流为0。

    对于 Q3:请参阅 第6.6章"逻辑接口特性"。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Monet

    请参阅第6.6章、如果 VEN=3.3V、 并且(I2C、CLK_32K、ADDR_SEL0、ADDR_SEL1)的输入电平将变为3.3V?VIL=0.66、 VIH = 2.64?  

    条件:  

    VEN=3.3V

    VIL=3.3*0.2=0.66V

    VIH=3.3*0.8=2.64V

    2.对于客户的应用、 外部电路是否 影响到引脚 R? 应用程序是否可行?

    在上电之前、他们希望使用外部电路通过 LED_ON 信号控制 D5的 LED R。

    a:在上电之前、PWR_PG 为低电平、栅极输出为低电平(PWR_PG_LED)、然后 Q6关闭、Q5 打开。

     D5的 LED R 将与 R53串联接地、 D5的 LED R 将亮起。

    B.  上电后、PWR_PG = 1、SoC 将控制 LED 驱动器(LP5562)

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    问题1

    是的、输入电平将随 VEN 电压的变化而变化

    问题2

    没问题。

    最恰当的考虑

    徐美奈