This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于 IBB 配置的降压转换器、在轻负载时具有高效率和低纹波

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63615-Q1, LMR36503-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015664/buck-converter-for-ibb-configuration-with-high-efficiency-and-low-ripple-at-light-load

主题中讨论的其他器件:LM63615-Q1LMR36503-Q1

我在发布时需要帮助更换 汽车客户雷达系统的 Maxim 功率器件。  我计划在 IBB 配置中使用标准降压、如中所述:

从降压中创建反向电源

在 IBB 拓扑中使用降压转换器

其当前设计使用 MAX16945TGUT/V+。  此芯片是一个反相电荷泵、将5.4V 反相至-5.4V。 以下是 Maxim 器件 的数据表:数据表。  我的目标是推销我们的一款器件以替换 Maxim 器件。  Maxim 器件在5V @10mA 标称负载下的效率约为90%。  纹波也是该系统非常重要的考虑因素。

 

我一直在研究 一些降压转换器: TPS54061-Q1、 LM5165-Q1 和 LMR36503-Q1。   LMR36503-Q1 是唯一一款库存器件。  遗憾的是、它们都缺货。  由于这适用于汽车、我排除了 Iout (max)更高的降压转换器、因为在我的系统的 Iout (nom)= 10mA 时、频率将下降到 AM 频带。  是这样吗?  

我们是否有任何汽车级降压转换器能够:

  • 在 IBB 配置下运行
  • 强制频率保持在 AM 频带之外  
  • 低电流效率>= 90%

顺便说一下、我们有一些汽车电荷泵、但它们不满足5.4V 的输入电压要求。   

感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为几乎任何降压转换器都可以用作 IBB。

    但在您的情况下、我认为降压转换器并不适合。

    如前所述、在轻负载时、转换器将折返频率以提供

    高效率、但您具有恒定的频率。  如果您使用 FPWM、则使用  

    频率将是恒定的、但效率将很差。

    如果负载非常轻、例如您提到的10mA、则频率为

    将会很低、并且可能不会干扰 AM 频带。  您可以看到一些曲线

    一些降压数据表中的频率与负载间的关系。

    评估的最佳方法是对给定器件使用 EVM。

    否则、您可能需要使用电荷泵。

    我会将此帖子转发给我的同事、看看他们是否有其他建议。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、感谢您的帮助。  输入电压为5.4V、所有汽车级反相电荷泵的输入电压(最大值)= 5.25V。  我将其限制为几个具有最佳轻负载(10mA)效率的降压稳压器。 这是我在初始帖子中提到的三个器件。

    我可能错过了其他降压转换器吗? 或者、除了反相电荷泵、降压/升压逆变器(一个汽车级降压/升压转换器的效率较差@~10mA)和 IBB 中的降压转换器、是否有适合我的应用的其他拓扑?   

    最棒的

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    坦率地说、他们的系统中已经有反相电荷泵、所以我认为他们不想切换到反相电荷泵、除非它具有更高的效率和更少的纹波。  除了我们的设计中没有任何汽车级反相电荷泵、我认为、在需要修改系统的情况下、实现可实现更宽输入/输出范围的降压是最好的选择。 我很想了解您的同事能想到什么。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您可能会看到 LM63615-Q1。  在 PFM 模式下、它在轻负载条件下的 IBB 中应具有良好的效率。

    但如果可以、您需要检查 EVM。

    当我的同事回来时 、我会要求他们提供更多想法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    通常、在 IBB 中使用标准降压转换器时、效率或纹波是否会降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、通常、将降压转换为 IBB 时、效率会下降。

    纹波将上升。

    棘手的问题是、对于给定的情况、它们将有多大的变化。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  此外、如果 IBB 配置中的标准降压是最佳选择、 我的应用中是否有任何仍在库存中的器件能够正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我需要与我们的营销团队核实、以了解目前库存的产品。

    我会尽快回复您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    根据我同事的一些反馈、LMR36503-Q1似乎是您的最佳选择、因为它有库存。

    最好的做法是获取 EVM 并对其进行测试。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将通过电子邮件发送此讨论;我将关闭此帖子。

    谢谢