我在发布时需要帮助更换 汽车客户雷达系统的 Maxim 功率器件。 我计划在 IBB 配置中使用标准降压、如中所述:
其当前设计使用 MAX16945TGUT/V+。 此芯片是一个反相电荷泵、将5.4V 反相至-5.4V。 以下是 Maxim 器件 的数据表:数据表。 我的目标是推销我们的一款器件以替换 Maxim 器件。 Maxim 器件在5V @10mA 标称负载下的效率约为90%。 纹波也是该系统非常重要的考虑因素。
我一直在研究 一些降压转换器: TPS54061-Q1、 LM5165-Q1 和 LMR36503-Q1。 LMR36503-Q1 是唯一一款库存器件。 遗憾的是、它们都缺货。 由于这适用于汽车、我排除了 Iout (max)更高的降压转换器、因为在我的系统的 Iout (nom)= 10mA 时、频率将下降到 AM 频带。 是这样吗?
我们是否有任何汽车级降压转换器能够:
- 在 IBB 配置下运行
- 强制频率保持在 AM 频带之外
- 低电流效率>= 90%
顺便说一下、我们有一些汽车电荷泵、但它们不满足5.4V 的输入电压要求。
感谢你的任何帮助。