This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:MAX20052的替代产品

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92520-Q1, LM3409, TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016903/tps92692-replacement-for-max20052

器件型号:TPS92692
主题中讨论的其他器件:TPS92520-Q1LM3409TPS92515

大家好、

我正在寻找 MAX20052的替代产品。

Vin = 5...24V
输出电压~ 5V
输出电流~ 300mA
需要模拟调光
小封装尺寸

您可以推荐器件吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的参与。 根据项目更详细的技术规格、我们有几个器件可能很好地匹配、但 TPS92520-Q1器件是一款采用8.1x11mm 封装且具有模拟调光功能的双通道1.6A 同步降压器件。 我已经链接到 这里的数据表。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Caroline

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Caroline!

    MAX20052的封装尺寸为3.1x3.1mm。

    您是否还可以推荐该范围内的内容?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我们的 TPS92515器件和 LM3409器件的封装尺寸均为3x3mm。 TPS92515是一款具有模拟调光功能的单片单通道降压转换器、但不同步。 LM3409器件是一款单通道降压控制器、也不是同步控制器、但它可以处理高达5A 的电流。   

    我想指出的是、TPS92520-Q1是双通道的、因此、虽然它大于3.1x3.1mm、但考虑到每个 TPS92520-Q1需要2个 Maxim 器件、尺寸差异要小得多。

    此致、

    Caroline