请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692 主题中讨论的其他器件:TPS92520-Q1、 LM3409、 TPS92515
大家好、
我正在寻找 MAX20052的替代产品。
Vin = 5...24V
输出电压~ 5V
输出电流~ 300mA
需要模拟调光
小封装尺寸
您可以推荐器件吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我正在寻找 MAX20052的替代产品。
Vin = 5...24V
输出电压~ 5V
输出电流~ 300mA
需要模拟调光
小封装尺寸
您可以推荐器件吗?
谢谢!
您好 Stefan、
我们的 TPS92515器件和 LM3409器件的封装尺寸均为3x3mm。 TPS92515是一款具有模拟调光功能的单片单通道降压转换器、但不同步。 LM3409器件是一款单通道降压控制器、也不是同步控制器、但它可以处理高达5A 的电流。
我想指出的是、TPS92520-Q1是双通道的、因此、虽然它大于3.1x3.1mm、但考虑到每个 TPS92520-Q1需要2个 Maxim 器件、尺寸差异要小得多。
此致、
Caroline