This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62084A:是否需要针对 ESD 事件对 EN 输入进行 R/C 滤波?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62084A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016193/tlv62084a-any-need-to-place-r-c-filtering-on-en-input-for-esd-events

器件型号:TLV62084A

您好-

由于我们板上有多个 TLV62084A 稳压器、并且有一些上游逻辑可通过 EN 引脚关断这些稳压器、因此我很好奇是否需要在 EN 引脚上放置一个简单的 R/C 滤波器。

我的担心是、一些杂散 ESD 事件可能会通过我们电源的 EN 引脚产生纹波并导致短暂的电源中断。  

是否已经有内部滤波和/或施密特触发器来防止随机事件通过 EN 引脚纹波?

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的参与。 您能否详细解释一下"杂散 ESD 事件"到底意味着什么?  

    一般而言,您应该注意 7.2节中 TLV62084A (www.ti.com/.../tlv62084a.pdf)数据表中提到的 ESD 额定值。

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farheen -

    首先、我担心电路板上会产生磁场的间接 ESD 事件。  例如 、附近的人坐在椅子上、放电到该区域的某个地方。  这会触发 EMI 磁场、从而导致 电路板上发生短暂事件。  实际上、这可能会导致 EN 引脚的稳定性受到极短的破坏。  

    如果 EN 引脚具有一些内部滤波和/或施密特触发器、使这些事件不会纹波到输出信号、那么似乎就没有问题了。

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的讲解。 在与我们的设计团队一起检查后、我会再给您回复。

    此致、

    法赫恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    对于特定的 TLV62084A、 EN 引脚上有一个 RC 滤波器和一个输入缓冲器、用于电压毛刺脉冲持续时间小于100ns 但持续时间大于100ns 的情况下、建议在 TLV62084A 的 EN 引脚上增加一个 RC 滤波器。  

    此致、

    法赫恩