This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:13V 输出/10A 的原理图审阅

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016089/lm5122-schematic-review-for-13v-out-10a

器件型号:LM5122

您好、Sirs、

我的客户正在为 LM5122开发一款具有10A 输出电流的12V 输入至13V 输出电路板。 (VIN_MIN 为11.5V、VIN_max 为12.5V)

您可以帮助检查原理图并提供建议吗?

感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../POWER_5F00_LM5122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    1) 1)建议并联100pF 电容和 R407

    2) 2)在引脚10和引脚11之间添加330pf 电容

    3) 3)电源应如下所示:  

    4) 4) R409更改为2512封装。

    5) 5)将 Q401和 Q402更改为40V MOS

    6) 6更改为 CMLB1717T-2R2MS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我的客户按照您的意见修改原理图、您能帮助再次查看吗?

    感谢您的支持。

    e2e.ti.com/.../LM5122MHNOPB_5F00_20210708.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    关于 L6、使用 CMLB177T-2R2MS DCR 更低、可以获得更好的热 性能。 那么、这个基于您的热条件。

    PJQ5450导通电阻过大,建议将导通电阻更改为低于10m0hm, 原因是这也是基于您的热条件。