请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5122 您好、Sirs、
我的客户正在为 LM5122开发一款具有10A 输出电流的12V 输入至13V 输出电路板。 (VIN_MIN 为11.5V、VIN_max 为12.5V)
您可以帮助检查原理图并提供建议吗?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我的客户按照您的意见修改原理图、您能帮助再次查看吗?
感谢您的支持。