Other Parts Discussed in Thread: LM2577
再次卡在 LM2577上

我的设计已经过试验、工作电压为12Vin 和+-15Vout、 这意味着我也需要 Snubber 电路。
由于变压器的电压为 LP=200、输入电压为12、最大 I 为300mA
现在、我一直在关注 如何 派生 IP (PK)?
我 在电路中使用'1N4148'作为 FRD、到目前为止、我只是插入了一些值
0.33 μ F 的 C 电流和250欧姆的 R' 电阻似乎正常工作、但 这些电阻甚至接近吗?
我似乎无法找出这一个。
谢谢
John