This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2577:LM2577缓冲器电路

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2577

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016167/lm2577-lm2577-snubber-circuit

器件型号:LM2577

再次卡在 LM2577上

我的设计已经过试验、工作电压为12Vin 和+-15Vout、 这意味着我也需要 Snubber 电路。

 由于变压器的电压为 LP=200、输入电压为12、最大 I 为300mA

现在、我一直在关注 如何 派生 IP (PK)?

我   在电路中使用'1N4148'作为 FRD、到目前为止、我只是插入了一些值

0.33 μ F 的 C 电流和250欧姆的 R' 电阻似乎正常工作、但 这些电阻甚至接近吗?

我似乎无法找出这一个。

谢谢

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    表5等式19中定义了 IP (PK)。 它是从将电感器电流的一半峰峰值与平均输入电流相加得出的。

    在等式19中、它从输出电流[Iout/(1-D)]的平均值获取输入电流、然后通过变压器比将该电流反映到输入电流。 然后、峰-峰值电感器电流由电感器电压-电流关系推导出来、如表5中的等式18所示。  

    谢谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

    这对我帮助很大。  

       当我进行计算时、我还犯了一个愚蠢的错误、不将'LP=200uh'转换为 h、我在计算中更正了我在计算中得到更好的值 、现在得到 了 C=0.02 uf 和 R = 2k5、我认为这是一组更好的值

    谢谢

    再次感谢。