This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:Omit 在 foprint 中暴露了 GND 焊盘过孔

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016676/tps62740-ommit-exposed-gnd-pad-vias-in-fooprint

器件型号:TPS62740

您好!

我在设计中使用 TPS62740。 我的应用将仅消耗几 mA (5-10mA)。 由于 PCB 面积限制、我需要提供 数据表( 第31页)上建议的三个过孔。 还可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikos、

    感谢您发布您的查询。

    从电气角度来看、我不会看到不在散热焊盘上放置三个过孔的任何问题。 但是、请确保焊盘连接到 IC 的 GND 引脚(3)。

    过孔的主要用途是通过将 IC 的散热焊盘连接到 PCB 的内部 GND 平面来用作散热。

    如果根据您的评估结果显示结温(Tj)不会超过125度。 C (至少留出10%~ 20%的裕度以适应单位变化)、在应用中的最坏情况下、应可以移除通孔。 请参阅以下公式、了解如何使用 WSON 封装计算 Tj。

    TJ = TC + (ψJT * Pdiss)

    其中:  

    TC =管壳温度

    ψJT =结至顶部的表征参数(请参阅数据表)

    Pdiss = IC 功率耗散  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持!!

    假设我的应用消耗10mA、Vin = 3.5V、Vout = 1.8V、那么从图14中可以看出效率约为90%

    PoUT = I * Vout = 0.01 * 1.8 = 0.018mW

    Pdiss =引脚- PoUT = (0.018 / 0.9)- 0.018 = 0.02 - 0.018 = 0.002 = 2mW

    是这样吗?

    此外、如何计算外壳温度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    感谢您的快速反馈。

    对于 Pdiss_IC 计算、还需要将电感器功率和负载开关损耗减至输入功率。 这是假设输入和输出电容器上的功率损耗可以忽略不计的情况。 顺便说一下、数据表中的效率图仅在未使用 IC 的负载开关(引脚#6)部分时适用。

    Pdiss_IC =引脚- PoUT -(IND_DCR x Iout)-(RLOAD * ILOAD)

    其中:

    IND_DCR:电感器最大直流电阻

    Iout:输出电流

    RLOAD:高侧 MOSFET 导通电阻

    Iload:负载开关上的输出电流

    在实际应用中、使用热像仪或热电偶(带温度计)测量器件的外壳温度。

    希望我能回答您的问题。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的卓越支持!!!