Other Parts Discussed in Thread: TPS61288
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61378-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS61288
大家好,我使用 TPS61378,想获得这些参数。
输入电压范围(9-14) V
输出电压范围为14V
输出电流3A
可以吗?
以及要使用哪些公式来理解这一点?
提前感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288
大家好,我使用 TPS61378,想获得这些参数。
输入电压范围(9-14) V
输出电压范围为14V
输出电流3A
可以吗?
以及要使用哪些公式来理解这一点?
提前感谢
您好、Gevorg、
感谢您联系 E2E。
遗憾的是、TPS61378无法通过9V 输入电压提供14V/3A 输出。
选择升压转换器时、需要考虑开关电流限制。 Iin = Vout * Iout /Vin/Effi. 因此、在最坏的情况下、输入电流为14V*3A/9V/0.92=5.07A、大于 TPS61378开关电流限制典型值4.8A。
您可以考虑使用 TPS61288