This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61378-Q1:您好,请帮我,我使用 TPS61378,并想获取此参数。输入电压范围(9-14)V 输出电压范围14V 输出电流3A 是否可行? 以及要使用哪些公式来理解这一点,提前表示感谢

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016493/tps61378-q1-hi-please-help-me-i-use-tps61378-and-want-to-get-this-parameters-input-voltage-range-9-14-v-output-voltage-range-14v-output-current-3a-is-it-possible-to-do-and-what-formulas-to-use-to-understand-this-thanks-in-adv

器件型号:TPS61378-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61288

大家好,我使用 TPS61378,想获得这些参数。
输入电压范围(9-14) V
输出电压范围为14V
输出电流3A

可以吗?
以及要使用哪些公式来理解这一点?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gevorg、

    感谢您联系 E2E。

    遗憾的是、TPS61378无法通过9V 输入电压提供14V/3A 输出。

    选择升压转换器时、需要考虑开关电流限制。 Iin = Vout * Iout /Vin/Effi. 因此、在最坏的情况下、输入电流为14V*3A/9V/0.92=5.07A、大于 TPS61378开关电流限制典型值4.8A。

    您可以考虑使用 TPS61288