This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050-Q1:SS 引脚保持悬空

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016145/lmr14050-q1-ss-pin-left-floating

器件型号:LMR14050-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14050

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 LMR14050构建电源。  如果软启动电容器保持关闭状态且 SS 引脚悬空、结果如何?  

电源是通过变压器、桥式整流器和5400uF 大容量滤波器电容进行交流电源供电的、在上电时不可能有任何稳压器或负载浪涌电流。  Vin 达到规格大约需要5毫秒。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 SS 引脚悬空、则转换器在启动期间的行为将 变得不可预测。 可能会发生两种情况、  

    1) 1)转换器可能无法启动、因为没有生成斜坡来控制输出电压的上升

    2) 2)转换器启动速度尽可能快、因为内部电流源将在 SS 引脚处为高阻抗充电。  

    因此、在 SS 引脚中添加软启动电容器至关重要。 您可以参考 此处数据表上的公式 来确定软启动电容器的大小

    谢谢

    -Arief