请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14050-Q1 主题中讨论的其他器件:LMR14050
大家好、
你好。
我们的客户正在使用 LMR14050构建电源。 如果软启动电容器保持关闭状态且 SS 引脚悬空、结果如何?
电源是通过变压器、桥式整流器和5400uF 大容量滤波器电容进行交流电源供电的、在上电时不可能有任何稳压器或负载浪涌电流。 Vin 达到规格大约需要5毫秒。
谢谢、此致、
艺术