大家好、
我的客户在3V 和5V 输出应用中使用 TPS54202。 我们对 OCP 波形感到困惑、如下所示。 TPS54202的 OCP 行为在5V OCP 波形上是否正常?
测试条件:
输入电压:7.6V
3V 负载:2.8A
5V 负载:3.1A
3V OCP 波形:

5V OCP 波形:

此致、
哈迪
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Hardy、
这是正常的。
该器件实现了电流模式控制、该控制使用内部 COMP 电压逐周期控制高侧 MOSFET 的关断和低侧 MOSFET 的导通。 在每个周期内、开关电流和内部 COMP 电压生成的电流基准进行比较。 当峰值开关电流与电流基准相交时、高侧开关关闭。
因此、当器件过载时、峰值电流会增加、直到高侧电流限值。 激活此限值后、开关占空比会降低、输出电压会下降到超出稳压范围。 这是合理的。
对于 output_3V 和 output_5V、负载是不同的、因此一种可能是3V 2.8A 负载不会进入高侧电流限制、而5V 3.1A 负载进入高侧电流限制。 您能否共享3V 输出电压波形并检查它是否进入高侧电流限制?
BRS
卢西亚