This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:OCP 波形

Guru**** 2588655 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016135/tps54202-ocp-waveform

器件型号:TPS54202

大家好、

我的客户在3V 和5V 输出应用中使用 TPS54202。 我们对 OCP 波形感到困惑、如下所示。 TPS54202的 OCP 行为在5V OCP 波形上是否正常?

测试条件:

输入电压:7.6V

3V 负载:2.8A

5V 负载:3.1A

3V OCP 波形:

5V OCP 波形:

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    通道2和通道4代表什么? 此外、您能否测试 SW、VOUT、Il (电感器电流)的波形并将时间刻度增加至10-100ms/div?

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucai、

    请参阅以下5V 波形。

    通道2:输出电压

    通道3:SW

    通道4:IL

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    是的、它的行为是正常的。 对于 TPS54202、 如果输出过载情况的持续时间超过断续等待时间(已编程为512个开关周期)、则器件会在断续时间16384个周期后关闭并重新启动。 16384个周期、平均33ms。 根据您的波形、断续关断时间约为35mS。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lucia、

    感谢您的回复。

    但我的原始问题是 、为什么在进入过流条件后、Output_5V 下降到4V、然后器件会像我之前的图片一样关闭。 但是、我们在 Output_3V 波形上没有发现这种现象。  

    此致、

    哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    这是正常的。

    该器件实现了电流模式控制、该控制使用内部 COMP 电压逐周期控制高侧 MOSFET 的关断和低侧 MOSFET 的导通。 在每个周期内、开关电流和内部 COMP 电压生成的电流基准进行比较。 当峰值开关电流与电流基准相交时、高侧开关关闭。

    因此、当器件过载时、峰值电流会增加、直到高侧电流限值。 激活此限值后、开关占空比会降低、输出电压会下降到超出稳压范围。  这是合理的。

    对于 output_3V 和 output_5V、负载是不同的、因此一种可能是3V 2.8A 负载不会进入高侧电流限制、而5V 3.1A 负载进入高侧电流限制。  您能否共享3V 输出电压波形并检查它是否进入高侧电流限制?   

    BRS

    卢西亚