This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431-Q1:Zka 的影响是什么?#39?

Guru**** 2539560 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015136/tl431-q1-what-s-the-effect-on-zka

器件型号:TL431-Q1

大家好、  

我看到 EC 表中有|Zka|、但要检查应用此参数会产生什么影响? 例如、如果有另一个器件但具有更高的 Zka、这意味着什么? 谢谢。  

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    |Zka|是并联稳压器的动态阻抗、它是一个重要的规格、因为动态阻抗越高、Vref 漂移就会随着 VKA 电压的变化而增加。  这意味着|Zka|将以与阴极电流成正比的方式偏移 Vref 电压。  要了解有关动态阻抗的更多信息、请参阅以下链接:

    https://www.ti.com/lit/an/slva445/slva445.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您对 TL431-Q1的动态阻抗还有任何疑问吗?  如果没有、请单击"已解决"以关闭该主题。  谢谢、祝您好运!