This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562202S:基于 Webench 电源设计的不稳定输出稳压器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562202S, TPS562207S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015324/tps562202s-unstable-output-regulator-based-on-webench-power-design

器件型号:TPS562202S
主题中讨论的其他器件: TPS562207S

大家好、我将 在新设计中使用 TPS562202SDRLR。 在我初始电路板启动期间、我看到一些非常奇怪的行为-我看到60-100mV 的纹波、这比该器件的规格纹波大得多、是 webench 仿真器认为我应该看到的两倍。 我将以12V 输入和3.3V 输出运行该电路。 我相信、基于 webench、我可能会汲取33mA 的电流、因为我看到~28kHz 的输出振荡。

Webench 认为我应该看到35mV p/p、但我看到的是60mV。

以下是稳压器的范围输出:

我很确定是由稳压器引起振荡、因为这里是来自基准电源端子(第一个)和电路板连接端子(第二个)的基准电源的波形:  

这是我的电路板布局和原理图。 我在参考设计中唯一的偏差是使用 了这个 wuerth 电感器。 该电路板为4层、器件下方没有第三层平面(品红色)。 第2层(黄色)和第4层(绿色)和接地。 顶层为红色。

我认为该器件产生的稳定输出比我预期的要低得多。 我想建议我是否应该更改组件值、我可能遇到的可制造性问题、或者这种行为是否在规格范围内。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    原理图和布局看起来不错。 您能否同时绘制 Vout 和 SW 波形?  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是 Vout 和 SW。 由于电路板的布局、我不得不将一些导线焊接到 Cboot 的 SW 引脚、因为没有 SW 焊盘、电感器焊盘完全位于下方。 我包含了一张照片、因为我不确定我的点击方法是否会引入以前迹线中没有的300mV 瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    测试没有问题。 在轻负载条件下、TPS562202S 进入跳频模式以获得更高的效率。 频率会大幅降低。 因为没有大型负载。 纹波是一个脉冲的能量。 因此它要大一点。  

    有一些解决方案可以解决此问题:  

    1、再添加一个输出电容。  

    2、更改为 FCCM 模式器件 TPS562207S。  

    更 改为4.7uH 电感器。  

    BRS、  

    Edwin。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢-这很有帮助。 我将根据可用和适用情况、研究是否可以在短期内调整电容器/电感器情况。

    我不是很熟悉 SMPS -如果我切换到 FCCM 模式器件、您能帮助我了解我在不同输出方面的期望吗? 具体而言、哪种组件需要散热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:  

    ECO 和 FCCM 之间的唯一区别是轻负载时的频率。 在 ECO 模式下、IC 将降低频率以提高效率。 因此、轻负载时的效率会更高。 纹波要大一点。  在 FCCM 模式下、即使在轻负载情况下、IC 也始终保持恒定频率。 因此效率将低于 ECO 模式、但纹波更小。  

    您可以根据自己的要求考虑该模式。  

    BRS、  

    Edwin。