Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
您好、TI 专家、
请告诉我、选择应连接到 BQ25606 SW 引脚的输出电感器时有哪些建议。 我们专门寻找此特定电感器所需的最大额定电流。 我们的设计使用接近3A 的充电电流。 如果可能、请建议在设计中使用合适的电感器器器件。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jaya、您好!
很难为您的系统推荐特定的电感器、您可以使用我们的一些指南来帮助查找具有所需特性的电感器: https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1625584059184&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
此致、
Wyatt Keller
您好、Wyatt、
在我们的设计中、Iout 的近似值为1A。 因此、根据响应中给出的链路中的等式4、我计算出的 Δ I 为0.2A。 因此、根据计算结果、我发现电感器的额定电流应为1.5A。 请告诉我我的计算是否正确。
目前、我们面临着一个问题。 在此测试中、我们已将电池连接到充电器、负载也连接到充电器(在 SYS 引脚上)。 此处的负载代表用于驱动扬声器的黑盒。 我们发现、当我们以尽可能高的音量播放歌曲时、驱动扬声器所需的完整电子产品将关闭。 同时、我们发现 SYS 电压正在下降。 我们认为、问题是在负载从电池消耗更多电流时引起的。
请告诉我、在我们的设计中、导致此问题的错误可能是什么。 此外、请建议一些纠正措施。
谢谢