This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:关于 SW 引脚上输出电感器的建议

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015868/bq25606-recommendations-on-output-inductor-on-sw-pin

器件型号:BQ25606

您好、TI 专家、

请告诉我、选择应连接到 BQ25606 SW 引脚的输出电感器时有哪些建议。 我们专门寻找此特定电感器所需的最大额定电流。 我们的设计使用接近3A 的充电电流。 如果可能、请建议在设计中使用合适的电感器器器件。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    很难为您的系统推荐特定的电感器、您可以使用我们的一些指南来帮助查找具有所需特性的电感器: https://www.ti.com/lit/an/slva477b/slva477b.pdf?ts=1625584059184&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在我们的设计中、Iout 的近似值为1A。 因此、根据响应中给出的链路中的等式4、我计算出的 Δ I 为0.2A。 因此、根据计算结果、我发现电感器的额定电流应为1.5A。 请告诉我我的计算是否正确。

    目前、我们面临着一个问题。 在此测试中、我们已将电池连接到充电器、负载也连接到充电器(在 SYS 引脚上)。 此处的负载代表用于驱动扬声器的黑盒。 我们发现、当我们以尽可能高的音量播放歌曲时、驱动扬声器所需的完整电子产品将关闭。 同时、我们发现 SYS 电压正在下降。 我们认为、问题是在负载从电池消耗更多电流时引起的。

    请告诉我、在我们的设计中、导致此问题的错误可能是什么。 此外、请建议一些纠正措施。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jaya、您好!

    您能否共享原理图和布局?

    我们系统的电流消耗是多少? 当您尝试使用 VSYS 和 VBAT 的最大负载进行测试时、能否提供一些示波器捕获?

    此致、

    Wyatt Keller