This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:14W 高电压输入 DCDC 转换器的输出纹波为600mV。如何降低 LM5021中的输出电压纹波

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1015186/lm5021-14w-high-voltage-input-dcdc-converter-has-600mv-ripple-in-output-how-to-reduce-the-output-voltage-ripple-in-lm5021

器件型号: LM5021

具有 LM5021-1的14W 高电压输入 DCDC 转换器、

现在面临输出纹波问题,大于600mV。

开关频率为82Khz。

帮助我减少输出纹波...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    您能否捕获一些波形、让我们知道您的电源的运行情况。 波形应具有初级 Mos Vds 和输出电压纹波。  一个以~1ms/div 为单位的波形,一个以~100us/ div 为单位的波形。 确保交流耦合中的输出纹波通道,并将带宽限制为20MHz。 请告诉我们、在测试纹波时、输入电压和输出负载/电压是多少。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,宁

    我希望你们做得好。

    感谢您的宝贵重播。

    波形。

    输入电压:  315V DC

    输出电压:  7.6V

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arjun:

    您的电源模块看起来运行稳定,并且在输出侧实施了 π 型滤波器。 我担心您捕获的大纹波波是由噪声耦合引起的,您是否移除了探头上的长接地线。 但替换为小环路接地,如下图所示。 并确保 BW 宽度限制在20MHz。

    谢谢。