您好!
我有一个我不理解的问题。 SMPS 应在~5.3V/36V 范围内作为降压/升压工作(对于我们的应用而言、8V/36V 是稳定恒压 LED 电源的良好范围)
超过15.2V 时、我将获得稳定的12V 输出。 在该电压下、我无法使其正常工作。 我希望添加一些额外的信息将有助于:

设计(对于高频、我尝试添加额外的输入电容器以及0.1uF 和100pF 输出)
捕获的波形(黄色:OUT -青色:IN):工作正常
捕获的波形(黄色:OUT -青色:IN): 在输入电压较低的情况下无法按预期工作
希望我能得到帮助。 非常感谢您的参与。