This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:耐热性260度、5s

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1014649/bq24780s-heat-resistance-260-degrees-5s

器件型号:BQ24780S

大家好、

我的客户 为 BQ2478080构建了一个数据库、他们想知道一个指数:热阻260度、5s。

他们需要知道 BQ24780s 是否能够通过260度、5s?的热阻  

请帮助我找到 BQ2478080的索引,我的客户需要这种紧急情况,请找到它,或者解释为什么我们没有这一参数,谢谢。

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy、

    这是一个非常特殊的测试要求。 不确定它来自哪一个标准。 我们没有该参数。 数据表中规定了最高存储温度155C。