请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 大家好、
我的客户 为 BQ2478080构建了一个数据库、他们想知道一个指数:热阻260度、5s。
他们需要知道 BQ24780s 是否能够通过260度、5s?的热阻
请帮助我找到 BQ2478080的索引,我的客户需要这种紧急情况,请找到它,或者解释为什么我们没有这一参数,谢谢。
此致、
刘德华
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.