This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H4010-SEP:输出电压纹波计算

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TPS7H4010-SEP, TL1431
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136394/tps7h4010-sep-output-voltage-ripple-calculation

器件型号:TPS7H4010-SEP
Thread 中讨论的其他部件:TL431TL1431

各位专家:

你好。 在该查询中寻求您的帮助:

我正在评估 TPS7H4010、以替代我们的 SoC 电源。

为了让 TPS7H4010进入拥挤的电路板、我们必须在最小尺寸内达到纹波规格。

我使用了 Cout Min 的数据表公式:

但这让我感到困惑、因为我看不到它来自哪里。

我已将此公式放在电子表格中、并将其与应用手册 slva630a 中描述的内容进行比较、我更清楚地了解:

 

对于某些电源、我可以选择比数据表中给出的 Cout Min 低得多的值、这些值对于 slva630a 来说是可以接受的。

这种差异来自哪里?

这些低值有时不尊重 FSW/FX 比率、但我希望通过使用 CFF 调整补偿来解决该问题。 我是对的吗?

此外、我打算使用组件交流模型来检查和调整环路相位裕度和增益裕度。 它是否用于此目的?

您将看到、我们打算将 TPS7H4010用于0.88V 电源、但它无法做到这一点、因此我们将在 TL431的帮助下欺骗反馈。 我们已经采取了一些措施来管理由于 TID 而导致的其他 POL 内部基准变化、但如果您发现此特定组件存在任何限制、请毫不犹豫地告诉我们。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Archie、

    数据表提供的公式是转换器输出电容引起的纹波近似值。
    人们使用不同的方程。


    请注意、我们不建议过低、因为这可能会改变器件的 SE看到 性能。
    第7页显示了我们测试的值:
    https://www.ti.com/lit/rr/sbok044/sbok044.pdf?ts=1663776221289&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS7H4010-SEP
    低于测试的 UF/A 值的值、我们会显示更差的单粒子瞬态性能。

    CFF 不会始终解决稳定性问题。
    由于 CFF 只能根据输出电压提供相位升压、因此对频率响应的变化非常小。
    对于接近基准电压的输出电压、CFF 对频率响应的影响通常很小。

    您可以使用交流模型来检查相位和增益的近似值、但极低的值可能未经验证。

    TL431和 TPS7H4010-SEP 尚未一起进行测试、因此我们不知道任何具体的限制。
    如果您告诉我们您打算如何欺骗内部参考、我们可能可以进行评论、但除此之外、我们没有任何具体的评论。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我的理解是、近似值越小的纹波电压计算就越好、因此我将继续使用看起来稳定的 slva630a。

    我打算滥用平均模型来确定稳定性大小/合理性。 这是一个很好的工具。

    µF、SEE 确实是我们需要考虑的问题、但考虑到稳定性、纹波和 SoC 去耦规格、我们不会尊重 Δ L/A 设定阈值的可能性很小、但我会记住这一点。

    FB 愚蠢的电路有点大胆、也许我们应该用 OPA 来替代它来提高 FB 电压。 我们的主要关注点是、通过温度、辐射和老化以及足够的稳定性裕度、尽可能保持 Vout 容差。 在这种情况下、通常情况越简单越好、但在以下电路中、当 Vout 为0V 时、FB 不会这样做、因此我预计在软启动期间会产生干扰。 不过、这在稳定状态下应该是正常的。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthieu、

    我同意在软启动期间会有一些干扰。
    我可能最感兴趣的是它对频率响应的作用、因为 TPS7H4010-SEP 具有内部补偿、如果它没有足够的相位裕度、则无法修复。
    虽然我们的模型将是一个很好的检查、但该模式尚未针对器件进行测试。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我猜、只要基准足够稳定(即需要"足够"的宽带去耦)、它可能不会对频率响应产生太大影响、因此可以将其视为目标频带中的完美直流电压源。 我目前正在检查模型(但现在有一个完美的直流源作为参考)。

    不过、TL1431的交流模型(这是我们使用的确切基准、而不是 TL431)在这方面会有所帮助。

    分压电阻器之间的比率为12.5、因此它限制了对频率响应有影响的电阻器的选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthieu、

    您还有其他问题吗?

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴可以走。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Matthieu、

    我将关闭该线程。

    谢谢、
    Daniel