主题中讨论的其他器件:BQ25710、
您好!
根据随附的用户手册第28页的原理图、每个 SMBD 和 SMBC 布线上都串联了两个电阻(200欧姆和100欧姆)、因此每个布线的组合电阻串联为300欧姆。 我想知道是否可以在每条布线(smbd 和 SMBC)上串联两个150 Ω 电阻器(相同的上游/下游配置)?
我的应用是一种本质安全的产品、我需要分配这些电阻器的额定功率、以使其成为不可保障的。 使用两个150欧姆串联电阻器将使我能够这样做、并使用厚度较低(1mm 高度)的电阻器。
如果您能提供任何反馈、我们将不胜感激。
此致、
Joe DeWitt