This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:SMBD 电阻器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135436/bq40z50-smbd-resistors

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQ25710

您好!

根据随附的用户手册第28页的原理图、每个 SMBD 和 SMBC 布线上都串联了两个电阻(200欧姆和100欧姆)、因此每个布线的组合电阻串联为300欧姆。 我想知道是否可以在每条布线(smbd 和 SMBC)上串联两个150 Ω 电阻器(相同的上游/下游配置)?   

我的应用是一种本质安全的产品、我需要分配这些电阻器的额定功率、以使其成为不可保障的。 使用两个150欧姆串联电阻器将使我能够这样做、并使用厚度较低(1mm 高度)的电阻器。

如果您能提供任何反馈、我们将不胜感激。

此致、

Joe DeWitt

e2e.ti.com/.../BQ40Z50-BMS-IC.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    只要它们至少为100欧姆、就应该可以正常工作。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、


    好的、完美。 感谢您的反馈。 这很有帮助。

    我有一个后续问题;为了确保 SMBus 数据通信的功能性、我应该避免的组合电阻是否有上限? 例如、330欧姆电阻器将使我能够使用我熟悉的晶闸管进行电源保护、因此我想使用它、但我不确定数据通信方面的后果。 对于每个电阻器来说、这是否过高的电阻?

    您可以提供的任何指导都很棒。


    此致、


    Joe DeWitt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    这很可能取决于系统、因为漏极开路连接会使系统其余部分的"低电平"高于0V、因此需要考虑总线电容以及您选择的上拉电阻和串联电阻之间的分压器 当由电量监测计驱动为低电平时... 我们提供了一些有关设置总线时需要查看的一些因素的文档: https://www.ti.com/lit/an/slva704/slva704.pdf

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt。 我感谢详细的答复和链接。 我遇到了您回复的其他一些主题、BQ25710充电器 IC 与 BQ40Z50电量监测计 IC 相比、似乎是一款可接受/兼容的充电器 IC。 请确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    是的、BQ25710可与 BQ40Z50搭配使用、无论是否配备主机(监测计可向充电器广播)。

    如需更多信息:

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaaf8

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Wyatt!

    非常感谢您的反馈。 一如既往的乐于助人


    此致、

    Joe DeWit