Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, LM3405
主题中讨论的其他器件: LM3405
使用 LM3405A 执行 LED PWM 控制。
设计为与数据表中的应用手册相同。
二极管是相同的、对于 C、内部电压略高。
目前、占空比使用120Hz 的频率进行定期调整、此时主要产生高频声音。
应该进行哪些改进来防止高频声音? (您必须无条件使用120 Hz。)



电路板 A 和电路板 B 设计为具有相同的 LED 驱动器端、但 A 和 B 的输出电流相差约10mA。
我不知道为什么。 唯一的区别是 LM3405A 封装差异和并联电阻数。 电路板 A 使用 SOT23、两个并联电阻器和一个经 NC 处理。
电路板 B 使用了四个 HVSSOP 并联电阻器、并对三个电阻器进行了 NC 处理。 我不知道为什么电流在下降...
我是否只需要使用一个电流控制电阻器?