This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:调光时、如何解决高频声音问题?

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3405A, LM3405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126662/lm3405a-when-dimming-how-can-i-solve-the-problem-of-high-frequency-sound

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件: LM3405

使用 LM3405A 执行 LED PWM 控制。

设计为与数据表中的应用手册相同。
二极管是相同的、对于 C、内部电压略高。

目前、占空比使用120Hz 的频率进行定期调整、此时主要产生高频声音。

应该进行哪些改进来防止高频声音?  (您必须无条件使用120 Hz。)  

电路板 A 和电路板 B 设计为具有相同的 LED 驱动器端、但 A 和 B 的输出电流相差约10mA。

我不知道为什么。 唯一的区别是 LM3405A 封装差异和并联电阻数。 电路板 A 使用 SOT23、两个并联电阻器和一个经 NC 处理。

电路板 B 使用了四个 HVSSOP 并联电阻器、并对三个电阻器进行了 NC 处理。  我不知道为什么电流在下降...

我是否只需要使用一个电流控制电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    要深入了解"高频声音"、请帮助提供 SW、VLED (TP3)、电感器电流、EN 的波形。 此外、什么是 LED 灯串电压?  

    除了 IC 封装外、电路板 A 和 B 是否保持完全相同的布局? A 和 B 的确切电流值是多少?哪一个电流的稳压电流正好为200mA?  A 与两个2R 电阻并联、B 与一个1R 电阻器并联?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王。  

    感谢您的快速回复。

    首先、电路板 A 和 B 具有不同的布局。

    我认为很难进行同等比较、因为电流测量值可能会因不同的因素而变化。

    感谢您对该问题的关注。

    我已连接 SW、VLED 和 EN 波形。 尚未测量电感器电流。

    电感器 μH 数据表中的 BOM、使用了相同的 SLF6028T-4R7M1R6 (4.7 μ H、1.6A)。

    连接到驱动器的 LED 指示灯具有以下规格。 (3.7V 上的二极管、两个串行连接)

    我应该检查哪个部件? 此外、我要连接测量波形、因此请检查它。

    谢谢你。

    代恩格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    SW 波形似乎未调整为稳定、您可以尝试调整触发线以使波形稳定。

    通常、高频声音可能来自电感器电流的振荡、因此最好获得电感器电流波形。

    同时、如果将调光频率从120Hz 增加到类似1kHz、有何差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王
    目前、由于没有电流探针、因此很难测量电感器电流波形。
    还有其他方法可以实现它吗?

    我将通过调整触发线再次检查 SW 波形。

    当频率更改为1kHz 时也是如此。
    但是、当占空比设置为100%时、没有声音。
    如果将其更改为70%、50%~ 10%...、则会继续显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我刚才注意到的一点是、对于该电路、从 Vout 导出的 Vboost、SW 和 Boost 之间的电压应在2.5V-5.5V 范围内。 但是、从波形 Vout=~7V 且正向电压 D3=0.8V 最大值来看、该值可能超出此范围。 您可以尝试降低输出电压、看看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、王。

    感谢您的及时回复。

    当初始 Vin=12V 时、Vboost=13.5V 且 Vsw=6.6V 被确认。

    如果您连接两个串行 LED、则 VLED (TP3)= 6.3V

    当 Vin=5V 时、Vboost=6.9V 且 Vsw=3.3V 被确认。

    如果您连接一个 LED、则 VLED (TP3)= 3.2V

    但是、当 Vin=5V 时、会听到相同的声音。

    我想知道 D3和 C23是否有问题、所以我单独打开了它、但我检查了声音是否相同。

    请告诉我还应该检查哪些内容。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    VBOOST 和 VSW 是否意味着升压引脚和 SW 引脚的电压? 为什么 Vboost 具有比 Vin 更高的电压? 如果可用、您可以提供波形。  

    此外、检查 SW 和升压之间的电压应力后不会出现问题、因为电感器电流不可用、因此请尝试将 C22和 C23增加到4.7uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您的一方已解决此问题、我想解决此问题。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我很抱歉耽误你的回答。

    人们证实,声音产生是因为它不是和平的。

    我添加了一个电容器并检查没有声音。

    感谢您在许多方面的建议。

    再次感谢您所做的一切!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴听到这个消息。 您是否介意我在这里询问用于 LM3405的应用、以及为什么选择该应用? 原因是这可以支持低至3V 的输入电压吗?