This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 添加负载时,SMPS 电路输出电压降低!

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, UCC28C43, TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load

主题中讨论的其他器件:UCC28C42UCC28C43TL431TLV431

您好!

我使用德州仪器(TI) WEBENCHRegistered电源设计器 (使用  UCC28C42)制作了多路输出 SMPS。

我制作了电路 PCB 并在实验室中对其进行了测试、我将在空载条件下为所有输出获得正确的输出电压。 但是  、当我连接负载(并联电阻器)时、我会降低所有输出的电压。

我如何解决 这个问题, 有什么建议?

提前感谢。

Zaim

**下图所附原理图  

  e2e.ti.com/.../4745.powersupply.pdf

**下面的 PCB 板

/resized-image/__size/320x240/__key/communityserver-discussions-components-files/196/20220826_5F00_201835.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ZAIM、

    有很多东西要检查。

    1) 1)使用示波器在有负载和无负载的情况下测量 VDD (IC2引脚7)。  确保 VDD 保持高于 UVLO 停止阈值9V_TYP。  如果 VDD 降至9V 以下、控制器将暂时停止开关、输出将下降。  如果 VDD 反复下降、则增大 C14的值。

    2) 2)确保将逐脉冲电流限制设置为足够高的水平、以便在典型 Vin 下支持满载条件下的所有输出。  您的初级电流限制目前为1V/0.47欧姆= 2.12A。  这是否符合您的期望/计算/仿真?  变压器的初级侧额定电流是否至少为2.12A?

    3) 3)测量 MOSFET Q2的栅极波形。  它是否是在预期开关频率(15.4k/1nF、~100kHz)下的稳定、受控矩形波形?

    4) 4)确保斜率补偿未设置过高。  R8设置斜率补偿值、并与斜率补偿量成反比。  您是否需要在所有输入电压下进行斜率补偿?  我建议在更高的 Vin 下开始测试、如果预期占空比小于50%、则移除 R8。

    5) 5)检查误差放大器/环路补偿是否不稳定性。  COMP 是否以相对较低的频率振荡?

    6) 6)确保 RCD 钳位将 MOSFET 的漏极保持在其额定值以下。

    7) 7)最后、变压器是针对这些电压和功率级别设计的吗?  看看 R12上的电压波形。  它必须是一个良好的线性斜坡。  如果它显示呈指数化的迹象、则初级会饱和。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 先生抽出宝贵的时间在我的国家度过了愉快的假期、我最近看到了您的评论、

    我将检查您提到的所有要点、并尽快通知您。

    我已将此规格提供给当地 SMPS 制造商以下;

    初级电压额定值 40-350V 输出电流
    第1次要 3.3V 1A
    第二次要 5V 0.8A
    第3次要 10V 0.8A
    第4次 10V 0.8A
    第5个辅助额定电压次级 15伏 0.05
    第6次中学 24V 0.4A
    占空比(最大值) 0.6.
    开关频率 115kHz

    根据他们的说法、制造了变压器。 其数据表附于下。

    e2e.ti.com/.../Transformer-SM-0281139.pdf

    此外,我对该电路的反馈是否有任何问题? 我是否应该为所有其他输出添加反馈? 如果是,如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaim、

    为简单起见、我尝试仅获得1个输出调节。  仅在加载了24V 输出的情况下进行故障排除、当然禁用/打开除 AUX 绕组之外的其他输出。

    从变压器结构来看、24V 绕组看起来与初级绕组相对接近。  只有 AUX 绕组位于初级绕组和24V 绕组之间。  应该有良好的耦合、并且您应该能够获得可接受的负载调节。

    您是针对 DCM 还是 CCM 进行设计的?  凭借宽输入电压范围和相对较低的初级电感、我假设您的目标是 DCM。  我快速了解了使用功率级设计器进行的设计、该设计仅适用于0.5A (12W)下的24V 输出。  初级电压为390uH 时、输入必须保持在~60V 以上、否则您将进入 CCM 模式、环路补偿将需要更改。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric 先生:

    首先、我非常感谢您的关注和友好支持、

    我按照上述方法检查了电路、 并移除了二极管(D1、D2、D4和 D5)并断开了输出(-10V、+10V、5V 和3.3V)、现在只有24V 输出正常工作。

    Ω 到、我在  Ω R12的 PCB 10.7k Ω 电阻器上使用了该电阻器、该电阻器应为0.4 Ω、    Ω、我并联了2个1 Ω 电阻器、而不是10.7 电阻器、然后我打开电路并在无负载的情况下测量24V 的输出、显然是24.4v。 之后、我添加了70 Ω 电阻作为负载、我测量电阻器上的电压、电压为24.4v、这是一个很好的结果、这意味着我的反馈电路工作良好、24V 可以提供342mA。

    (根据我的变压器规格 、24V 输出可为此提供400mA 电流、为了测试它、我使用了70 Ω 电阻器来使接近额定值的负载)

    之后、我想测试3.3V 输出、因为我添加了二极管(D1)并测量其输出电压、但不幸的是、电压从6V 变为7V、这非常有趣、因为之前、我 已经看到过该输出的4V 电压、  Ω、根据我的变压器规格、3.3V 输出可以为其提供1A 的输出电流、以便在负载条件下进行测试。我添加了10k Ω 电阻作为负载、并且在测量其两端的电压时、 24V 输出和3.3V 输出上的电压突然下降、直至达到零电压。 我再次接通电路、遗憾的是24V 和3.3V 输出仍然为零电压。

    我想可能是因为我逐个测试了电路上的所有组件而烧毁了任何组件、但我没有发现任何组件短路、 最后 我怀疑 UCC28C42P 内部可能短路、 为此、我使用 UCC28C43更改了它  (我仅订购了5块 UCC28C42P 、当我尝试从 PCB 板中取出时、其中一块被销毁、 我还有4个 UCC28C43 IC、我决定在调试阶段结束之前使用它)

    但是、  在用 UCC28C43替换 UCC28C42P 并打开电路后、电路工作、在24V 输出电压下、我像以前一样测量24.4v、在3.3V 输出下、它仍然 从6V 变化为7V。 我在  24V 输出端添加了相同的负载(70 Ω 电阻器)以再次进行检查、并测量其两端的电压、与 之前一样、电压为24.4。

    但是、当我 Ω 之前在3.3V 输出上添加的同一电阻器(10k Ω 电阻器)时、之前再次发生的情况是、24V 输出和3.3V 输出上的电压下降、直至它们为零电压。

    我不确定为什么会发生这种情况,而我的 IC 正在燃烧,VDD 上的电压是否可能很高? 但我在 VDD 线路上有一个齐纳二极管(D6"MMSZ18T1G")、用于限制 VDD 闪烁18v。 那么问题出在哪呢?

    关于您在上面提出的问题;

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4195640 #4195640"]您是否为 DCM 或 CCM[/引用]设计了此器件?

    通常,当我在 WEBENCHRegistered电源设计器上输入40-350V 作为输入,输入24V 2.5A 作为输出时,这种宽输入范围的电源显示该设计是 CCM,但当我将上述变压器规格发送给制造商时,他们没有问我是否是用于 DCM 的变压器 或 CCM 设计。

    如下所示

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=7F6CD117B25C17A2

    此外、我遵循了您之前提到的内容(当 UCC28C42P 在电路上时) ;

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4192778 #4192778"]1)使用示波器测量带载和不带载的 VDD (IC2引脚7)。  确保 VDD 保持高于 UVLO 停止阈值9V_TYP。  如果 VDD 降至9V 以下、控制器将暂时停止开关、输出将下降。  如果 VDD 反复下降、则增大 C14的值。[/QUERP]

    我已经使用万用表检查了带 GND0的 VDD、它显示的是14V、我尝试在示波器上看到波形、但当我将示波器引脚插入  VDD 引脚和 GND0时、电路上的保险丝会一直熔断、 在进行一些谷歌搜索后、我知道我应该将差分探头与示波器一起使用、因为我的电路上有2个 GND、 但遗憾的是、我 没有 差分探头、因为我使用了示波器的2个通道 、并将通道1的信号探头尖端连接到 PCB 上的 VDD 测试点、而将接地尖端探头连接 到通道2和的接地尖端探头 将 PCB 上的 GND0连接到 通道 2的信号探针尖端, 然后将接地尖端探针连接到示波器参考 GND,之后我使用示波器上的减法数学函数从通道2中减去通道1,结果是:

    无负载

      24V Ω 上具有100 k Ω 负载  

    我是否使用示波器正确测量了 VDD?

    很抱歉、这么长的时间、我想让大家对每件事都有很宽的看法。

    提前感谢、
    Zaim。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果红色迹线是 VDD、为什么没有负载和有负载时不是直流电?  它似乎每10ms 切换一次。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定、 这是我第一次使用这种方法(数学函数方法)、可能我的做法是错误的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="512758" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4198509 #4198509)]我不知道发生这种情况的原因以及我的 IC 正在燃烧,VDD 上的电压是否可能很高? 但我在 VDD 线路上有一个齐纳二极管(D6"MMSZ18T1G")、用于限制 VDD 闪烁18v。 那么问题可能出在哪呢?

    这个问题是我现在面临的问题,你对它有什么看法?  

    当我在3.3V 输出上添加负载时,UCC28C43 IC 为什么会烧毁?

    Zaim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道 Zaim。  您不能在不熔断保险丝的情况下放置"导管接地"、这是非常罕见的。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要逐步排除此故障。   请专注于这两项任务。

    首先、找出您不能连接"接地"的原因。  您的 TI 信息表明您是教育工作者或学生。  您能向老师或同学询问这个问题吗?  您是否需要将"扫描或启动"与电源隔离、使直流输入相对较低?  如果没有自信/可靠地使用示波器、几乎不可能使电路正常工作。

    其次、重点介绍24V 输出和 VDD 电压。  禁用其他输出、直到24V 输出具有良好的负载调节且 VDD 为直流电压。  四个月前 、您对该电路进行了仿真并发布到 E2E。  我对仿真的最后一个评论是系统运行不正确、我建议增大 VDD 电容器。  以前、VDD 电容器为4.7uF、现在您的硬件使用的是4.7uF。  为什么?

    https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1097743/tina-ti-iso-forward-circuit-with-ucc28c40/4077196?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=zaim#4077196

    UCC28C43损坏。  可能还有其他损坏的半导体。  检查您的二极管和 MOSFET。  您假设 VDD 过高。  如果你有一个工作的"工作"、你可以检查这个。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric 先生:

    我将向我的教授询问示波器问题、并尝试尽快使用示波器。

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4199819 #4199819">现在您的硬件正在使用4.7uF。  为什么?[/报价]

    这次更改 R5的值后、它在 TINA TI 上工作、因为我忘记了增加 VDD 电容器。

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4199819 #4199819"]重点介绍24V 输出和 VDD 电压。  禁用其他输出、直至24V 输出具有良好的负载调节功能、VDD 为直流电压。[/quot]

    我使用了具有新半导体的新 PCB 、仅焊接了24V 输出的组件。 我禁用了所有其他输出。

    我将 C14 VDD 电容更改为10uf。

    我在 R12上并联了2个1欧姆电阻器、以获得0.5欧姆

    我在  R2上并联了2个10K 5W 电阻器(未使用 PCB 上的 R3位置)。

    我在 C7上使用了0.2uF 电容器、而不是0.1u 电容器

     

    之后、我使用万用表测试24V 的输出、显示26.68v  

    the output of 24v without load

    (24V 无负载输出)

    现在、我使用100欧 姆5W 电阻器作为并联负载对其进行测试、电阻器上的电压没有变化

    (24V 输出、100欧姆 5W 电阻器作为并联负载)

    我注意到、在我添加负载后、R2电阻器过热。 我没有热像仪来说明它的确切温度,但我认为它超过100 C 。

    为什么 Rsnubber 变得如此热、 "R2"?

    为什么我看不到精确的24V 电压?

    此致、

    Zaim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaim、

    24V 输出有点太高。  因此、要降低24V 输出、您可以降低 R10或增加 R15。  在平均负载下调节输出、如200mA。

    请注意、空载反激式转换器将始终产生比正常值稍高的输出电压。  考虑到24V 输出是您所有其他输出的"基准"、我会在24V 上施加虚拟负载。  尝试50mA - 100mA (480欧姆至240欧姆)。  负载调节为(26.7-26.12)/26.7 =-2.1%。  这是可接受的调节。

    您必须仔细计算缓冲器值。  下面是一篇讨论缓冲器设计的文章:

    e2e.ti.com/.../Design-Guidelines-for-RCD-Snubber-of-Flyback-Converters_2D00_Fairchild-AN4147.pdf

    我使用了一种通过 功率级设计器快速估算 RC 缓冲器值的方法、此方法适用于 Lpri=390uH 和 NP/Ns=60/12=5:1 (来自 PDF 变压器规格)、L_leakeaux=7uH (估计值)和1.25 x 反射电压(1.25 x 24.7 x 5 = 154V)的系统。  建议使用5.3千欧和37.6nF。  您的0.2uF 缓冲电容器有点太高。  尝试使用47nF 缓冲电容器、但确保陶瓷 缓冲电容器的额定电压至少为300V 和 X7R 类型

    然后、我使用缓冲器设计应用手册中的公式3和公式4来计算缓冲器功率损耗、4.5W 以及所需的缓冲器电阻器值、5.3k 欧姆(电阻器值与功率级设计器值相匹配)。

    缓冲电阻器必须每个都支持大约2.25W 的功率。  它们会变热、但我不确定何时会"变热"。

    我还有两个观察结果: 两个1欧姆电流感测电阻在哪里?  如果它们是穿孔、则可能会向开关路径添加额外的电感(电感不良)。  此外、您的2个5W 缓冲电阻器看起来背靠背安装、彼此会发热。  我将研究制造商对它们的评价(安装在 PCB 上、自然通风等)。

    下一步是使"控制器工作、并检查 VDD 是否为 C14=10uF 的直流电。  也许可以使用直流输入电源、而不是来自交流壁式电源插座的两根导线?

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Eric 先生抽出宝贵的时间

    我已经用47nF 1000V X7R 更换了缓冲电容器、而不是 R2和 R3使用了5.6K 欧姆5W、缓冲电路不再过热。

    但现在的问题是、  

    万用表显示24V 输出为27.06v、当我在其上添加100欧姆负载时、电压会下降、电流为13v、电流表显示只有0.140A 通过、这意味着电路上有一个元件限制输出电流。

    为什么在我增加负载时电压下降 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于控制环路无法调节、电压正在下降。  您必须使用示波器检查以下节点、以确定问题所在:

    初级侧:

    VDD 引脚-必须是高于控制器 UV Stop 阈值的直流电压。

    VREF 引脚-必须为5.0V 直流、且纹波极小、在"示波器"上测量

    GATE -必须以 RT 和 CT 设定的频率显示一致的开关。

    COMP 引脚-应该是一个一致的值、不会在0V 至6V 之间快速摆动。

    次级侧:

    +24V 输出-测量带负载的最大和最小电压

    TL431的 REF 引脚-必须为2.5V、且纹波极小

    您可以移除 D3并使用外部直流电源为 VDD 引脚施加稳定电压。

    您可以断开 R11到+24V 的连接、并向光耦合器施加稳定的电压。

    请重点关注示波器的工作情况、否则我们将无法解决此问题。  没有示波器的电气工程师就像没有头皮尔的外科医生。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric 先生:

    再次感谢您的友好帮助、

    我的示波器的问题是隔离、我通过使用类似 的隔离变压器来解决它:)

    这里是我从示波器记录的波形。

    请注意: 24V Ω 时的负载电阻= 100k Ω

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]主页:

    初级侧波形

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]

    VDD 引脚-必须是高于控制器 UV Stop 阈值的直流电压。

    [/报价]

    无负载

    电压

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]

    VREF 引脚-必须为5.0V 直流、且纹波极小、在"示波器"上测量

    [/报价]

    无负载

    电压

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]门-必须以 RT 和 CT 设置的频率显示一致的切换。

    无负载

    电压

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"] COMP 引脚-应该是一个一致的值、不会从0V 快速波动到6V。

    无负载

    电压

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]次要部分:

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]+24V 输出[/quot]

    无负载

    电 压  

    [引用用户 id="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"] TL431的 REF 引脚[/引用]

    无负载

    电压

    提前感谢、

    此致、

    Zaim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒的 Zaim!

    VDD 是在200uS/DIV (有点太快)下测得的、但我可以从"负载情况下的测量值"中看到最大值为8.6V、最小值为7.5V。  这是我怀疑的。  UCC28C43控制器会循环开关、因为 VDD 电容的值不够高。  请参阅数据表中的以下片段:8.4V ON、7.6V OFF。  我知道您已将 VDD 电容器增加到10uF、但请尝试22uF 或33uF。  VDD 必须是坚固的直流电。

    此外、我看到 VREF 电压在5.2V 和0V 之间循环。  它对 VDD 上的高/低电压做出响应。  如果您使用较高的电容值使 VDD 稳定、则 VREF 将稳定在~5.0V。

    栅极信号是突发打开和关闭。  同样、在 VDD 之后。  固定 VDD 和 GATE 应保持在 RT/CT 组件设定的频率上。

    带负载的24V 输出-它随 VDD 上下循环。  固定 VDD、24V 输出应保持在24V。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zaim、

    请查看以下文章。  具体而言,第二节  看起来很熟悉?

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup392/slup392.pdf?ts=1663258109243&ref_url=https%253A%252F%252Ftraining.ti.com%252F

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric 先生、您好!

    我用 22uf 和33uf 替换了 VDD 电容器、但 VDD 电压仍保持波动。

    这里是在连接33uf 电容器时捕获的一些波形、

    **注:R13为1KΩ

    三、会议的报告

    空载 VDD

    24V 输出上具有100欧姆负载的 VDD

    24V 输出、无负载  

    24V 输出 、100 Ω 负载、24V 输出

    无负载的 TLV431 REF 电压

    24V 输出、负载为100欧姆时的 TLV431 REF 电压

     我应该怎么做?

    提前感谢、

    此致、

    Zaim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaim、

    嗯、看起来更好、VDD 不会下降到0V。  但是、我仍然看到 VDD 上有一些纹波。  VDD 的启动阈值和停止阈值之间只有0.8V。  请记住、VDD 需要是坚固的直流电。

    33uF 电容器的规格是什么?  如果是电解电容器、我想知道 ESR。  理想情况下、应在 VDD 上使用低 ESR 电解电容器(<100mohms)或陶瓷电容器。  最好使用陶瓷电容器-额定电压至少为35V、X7R 类型。  可能并联使用两个15uF 或22uF 陶瓷电容器。

    此外、当您使用"scope (范围)"时、打开20MHz 带宽限制。  这将消除波形中的高频噪声。

    测量负载时的 VDD 并使用低 V/DIV、以便我们可以看到纹波。  向下移动波形、使用1V/DIV (或2V/DIV)并使用'scope 设置该通道上的偏移。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zaim、

    我喝了一杯咖啡、并对此进行了更多思考。

    在 VDD 上10uF 时、开关时间为~1.5ms。  33uF 电容器允许6ms 的开关时间。  这很重要。  为什么 AUX 绕组不能开始帮助支持 VDD?  D3和 R5都已组装、对吧?

    拍摄一张显示 VDD 和 AUX 与门的"范围图"。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric 先生:

    您之前提到的内容  

    [引用 userid="490721" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1130093/smps-circuit-output-voltage-decreases-when-adding-load/4209940 #4209940"]您可以移除 D3并使用外部直流电源为 VDD 引脚施加稳定电压。

    请注意:R13为11KΩ Ω、IC 为 UCC28C42

    我断开了 D3与变压器的连接、 并施加了外部15Vdc。 R5上的压降几乎为8v、而流过它的电流大约为0.8A。 因此、我直接向 VDD 供电、如下所示。

    这里是我捕获的一些波形;

    空载 VDD

    输出为24V 时、VDD 负载为100 Ω

    栅极无负载

    输出为24V 时具有100欧姆负载的栅极

    无负载时的+24V 输出

     24V 输出、100欧姆负载、24V 输出

     无负载时的+3.3V 输出

     输出电压为24V、负载为100欧姆的+3.3V 输出

    总结

    *+24V 输出在有负载或无负载的情况下均可保持稳定  

    *+3.3V 输出在无负载的情况下是正确的、但随着负载的变化、它会发生变化

    *我还注意到、当我在+3.3V 输出至22V 时施加一个10欧姆负载、电流消耗为2.2A 时、电压会突然增加

    *当我添加负载时、变压器会发出奇怪的噪声、可以在下面的视频文件中听到这种噪声。 之后、我断开电路电源并将其插回、并注意到输出端为0V。 我检查了 UCC28C42 、但很遗憾 VDD 对地短路。

    e2e.ti.com/.../20220917_5F00_161624.mp4

    我应该怎么做?

    此致、

    Zaim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zaim、

    '我从变压器上断开 D3并 施加了外部15VDC。 R5上的压降几乎为8v、而流过它的电流大约为0.8A。 因此、我直接向 VDD 供电、如下所示。。。"

    VDD 如何使用0.8A 电流?  这毫无意义。   马上出现了问题 。

    因此、E2E 可为客户提供有关我们控制器的问题或疑问的支持。  我可以告诉您、TI 的控制器没有问题。  您需要了解此电路的工作原理、并相应地进行测试或故障排除。  您请求的帮助类型超出了 E2E 的范围。  我认为您需要咨询您的教授或同学们、以便将来为您的项目提供帮助。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric 先生:  

    很抱歉、我的回答很晚、辅助电路上的串联电阻器烧坏了、因为我看到了这样的错误参数!

    但是,主要问题是我制造的变压器,在我从 Wurth Elektronik 得到另一个变压器后,我的电路运行良好。

    你帮了我很多、非常感谢 Eric 先生、你是最棒的。

    祝你度过美好的一天  

    此致、

    Zaim