This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-DQEVM:LM74610-DQEVM

Guru**** 2383500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1, LM74700-Q1, LM74610-DQEVM, LM74700EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1134864/lm74610-dqevm-lm74610-dqevm

器件型号:LM74610-DQEVM
主题中讨论的其他器件:LM74610-Q1LM74700-Q1LM74700EVM

您好!

第16页的图12 (原理图)显示了在每个路径(FET1_A、FET2_A)中使用单个 FET (SQJ422EP-T1-GE3)、其最大额定电流为75A -如果我在每个路径中并联使用两个 FET、则电流额定值将是~ 150A (2x 75A)的两倍、对吧?

第10页的图6 - FET 完全导通后的发送压降/骤降是多少

谢谢、

Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    是的、增加并联 FET 的数量将提高电流处理能力。 可流经 FET 的实际电流取决于布局(RQJA)、气流/冷却、系统中的最高环境温度等。

    输出电压偶尔会下降(占空比约为2%)、这是因为 LM74610-Q1关断栅极。 这样做是特意设计的、以便内部电荷泵可以使用 FET 体二极管压降为电容器充电。 如需更多了解、请参阅数据表中的"7.3特性描述"部分

    如果您不希望 Vout 出现压降、可以考虑使用 LM74700-Q1、该器件具有稳定的栅极驱动、但与 LM74610-Q1相比、附带 GND 引脚和更高的 IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的反馈并指出  LM74700-Q1。   ORing FET 在初始导通时的最小负载电流是多少?

    是否有适用于 ORing 应用的评估板与 LM74610-DQEVM 类似?   

    谢谢、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    LM74700-Q1具有线性栅极 ORing 控制功能、可确保零反向电流。 该控制可调节 FET 栅极电压、使 FET 上的压降保持在20mV。

    RDS (ON) x Iload  = VAK (REG)= 20mV

    • 负载电流越高、栅极电压越高、FET 电阻越低。  
    • 降低负载电流、降低栅极电阻、增大 FET 电阻。

    如需更多地了解此主题、请参阅 e2e 常见问题解答: 理想二极管控制器或 ORing 控制器栅极电压低于预期值

    要评估 LM74700-Q1的 ORing 功能、您需要使用2个 LM74700EVM 并将输出连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    LM74700-Q1、如果我在应用负载12V/90-100A 下使用3个或4个 FET 与每个 FET Rdson 并联、电阻约为1m Ω、 那么、我需要大于70A 的极高负载电流、以便在 FET 上保持20mV 的压降、否则 FET 不会完全导通、对吧?  是否有其他控制器需要远低于20mV?

    谢谢、

    Tim    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    只是想澄清一下- LM74610-Q1或 LM74700-Q1需要 FET (D-S)两端的20mV 压降才能使控制器完全导通 FET,对吧?  如果是这样、 对于 Rdson 较低的1m Ω FET、它将要求负载至少为20A (20mV/1m Ω Rdson)。   是否可以让 FET 在 轻负载(例如< 20A)时以较低的 Rdson (例如1m Ω)完全导通 FET?

    谢谢、

    Tim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    只是想澄清 FET 上20mV 的压降(D-S)- LM74610-Q1或 LM74700-Q1需要20mV 的电压才能使控制器完全导通 FET,对吧?  如果是、 对于 Rdson 较低的1m Ω FET、它将要求负载至少为20A (20mV/1m Ω Rdson)。   那么、是否可以在 轻负载(例如< 20A)时完全导通具有低 Rdson (例如1m Ω)的 FET?

    谢谢、

    Tim   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    LM74700-Q1具有线性栅极控制、因此可调节栅极电压、从而将 FET  RDS (on) x ILOAD   保持在20mV。 因此、即使 FET 未完全导通/增强、FET 上的压降也是恒定的、因此功率损耗不是很明显。  

    如果客户希望无论负载电流如何都完全导通栅极、则可以考虑在仅理想二极管配置中使用 LM74801-Q1。  

    要进一步了解线性栅极控制和滞后 开/关控制之间的差异、客户可以查看 理想二极管基础知识 应用手册的"6.1线性稳压控制与滞后开/关控制"部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    我找不到或找不到您的解释...或者您是否已将其发送给我?

    谢谢、Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

    LM74700-Q1具有线性栅极控制、因此可调节栅极电压、从而将 FET  RDS (on) x ILOAD   保持在20mV。 因此、即使 FET 未完全导通/增强、FET 上的压降也是恒定的、因此功率损耗不是很明显。  

    如果客户希望无论负载电流如何都完全导通栅极、则可以考虑在仅理想二极管配置中使用 LM74801-Q1。  

    要进一步了解线性栅极控制和滞后 开/关控制之间的差异、客户可以查看  理想二极管基础知识 应用手册的"6.1线性稳压控制与滞后开/关控制"部分