This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:UCC2897A 的问题

Guru**** 2596515 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3842, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137216/ucc2897a-questions-of-ucc2897a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:UC3842

尊敬的团队:

我是否可以知道 Vout 限制为何为50V?

我在 DS 上找不到它。   

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    UCC2897A 不限于50V 输出。 这是 WEBENCH 分配的"实际"限制。 我们看到对诸如 UC3842等 GP PWM 的类似限制、其中 WEBENCH 将"实际"输入电压限制为400V、但使用 UC3842可以轻松完成 ION = 1kV 的设计。 对于 UCC2897A、反射的次级电流用于驱动 ZVS 谐振转换、因此 我要说、如果输出电压大于50V、 输出电流应小于~2A、当您将该电流反射到初级侧时、从 ZVS 很难发生的角度来看可能不切实际。 大多数预期应用都使用 UCC2897A、该器件由电信输入电压供电并转换为低电压、高电流输出。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M