This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61040:TPS61040DBVR 问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136136/tps61040-tps61040dbvr-issue

器件型号:TPS61040

客户试点反馈当他们在 智能仪表中使用 TPS61040DBVR 时,Vin 5V Vout 12V/40mA,然后发现一些器件 Vout 仅4V 和 SW 引脚,下图显示了原理图和良好的器件故障原理图。

请帮助检查原理图。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的联系。 我需要检查以下几点:

    您测量的 TPS61040故障率是多少? 客户测试了多少个芯片?

    2.客户是否可以提供其布局? 我们需要检查布局是否存在任何问题。

    3.客户使用的输出电容器是什么? 根据原理图、客户使用的电容器似乎不是陶瓷电容器。 客户能否提供器件型号?  

    4.客户是否在图4中使用了良好的设备进行了相同的测试? 测试结果是否与故障器件的测试结果完全相同或不同?

    谢谢!

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    请查看以下信息。

    1.客户测试600PCS,故障率为2%。

    PCB 布局请查找附加文件。U6是 TPS61040。

    3.out 电容 PN 为 10UF 25V 1206封装(CC1206KX5R8BB106)  

    故障器件 GND 电压的 EN 引脚为0.984、正常器件为0.76。故障器件 GND 的 SW 引脚为0.38、正常器件为0.54。

    详细信息请查找附加文件。

    谢谢

     e2e.ti.com/.../Layout.PcbDoc

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

     感谢您的分享。 我将回顾这些内容、并尽快向您提供反馈。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan、

    你有反馈吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我们认为客户的布局不是很好、输出环路(SW-D1-Voo-GND 环路)更大、这可能会增加 SW 电压尖峰。 您可以将应用手册作为布局指南的参考。

    此致、

    Nathan