This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:具有2个电源输入和电池充电器的电源轨配置。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137643/bq24075-power-rail-configuration-with-2-power-inputs-and-battery-charger

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: BQ25180

您好!

我正在从事一个具有5V USB 电源和3V 锂离子电池的可穿戴项目。 我想通过按下2秒来打开电源轨系统、按下低 电平有效薄膜按钮、然后使用 STM32 MCU 和低电平有效按钮来控制关闭操作、但我的电源轨上有一些问题;

首先、我想使用充电器的 SYSOFF 引脚来控制 BQ24075/79电池充电器。 但我意识到 SYSOFF 引脚激活运输模式、只会断开电池、而不是 USB。 然后、我想使用 OR-Ring (LM66100DCKT)、但由于该器件是可穿戴设备、因此使用该 OR-Ring 将使系统具有 IQ 值、从而缩短电池时间。 有人建议我 使用 BQ25180YBGR 芯片、理论上它可以解决我的问题、但遗憾的是、我没有对它进行编程的经验或知识。  

是否有任何配置/IC 建议来解决我的问题。 我还乐于接受具有低 IQ 值的不同建议。 感谢您抽出宝贵时间回答问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmet、

    借助 BQ25180、您可以将输出 SYS 引脚(此器件上的输出等效引脚)配置为下拉低电平、即使 VIN 或 VBAT 存在 I2C 设置、也满足了在 VIN 或 SYS 存在时无法为 SYS/OUT 供电的额外条件 (请注意、这将防止充电、因为 SYS 位于 IN 至 BAT 路径中)。  

    目前、我们的线性充电器产品目录中没有其他器件可以实现这一点。

    [引用 userid="534313" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137643/bq24075-power-rail-configuration-with-2-power-inputs-and-battery-charger "] 5V USB 电源和3V 锂离子电池[/quot]

    此外、BQ25180只能处理3.5至4.65范围内的电池充电、当您提到3V 锂离子电池时、您是否希望将其充电至3V 或更高的电压?

    此致、

    Anthony