主题中讨论的其他器件: BQ25180
您好!
我正在从事一个具有5V USB 电源和3V 锂离子电池的可穿戴项目。 我想通过按下2秒来打开电源轨系统、按下低 电平有效薄膜按钮、然后使用 STM32 MCU 和低电平有效按钮来控制关闭操作、但我的电源轨上有一些问题;
首先、我想使用充电器的 SYSOFF 引脚来控制 BQ24075/79电池充电器。 但我意识到 SYSOFF 引脚激活运输模式、只会断开电池、而不是 USB。 然后、我想使用 OR-Ring (LM66100DCKT)、但由于该器件是可穿戴设备、因此使用该 OR-Ring 将使系统具有 IQ 值、从而缩短电池时间。 有人建议我 使用 BQ25180YBGR 芯片、理论上它可以解决我的问题、但遗憾的是、我没有对它进行编程的经验或知识。
是否有任何配置/IC 建议来解决我的问题。 我还乐于接受具有低 IQ 值的不同建议。 感谢您抽出宝贵时间回答问题。