This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:BQ27421-G1A

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136802/bq27421-g1-bq27421-g1a

器件型号:BQ27421-G1

  

对黄金电量监测计文件进行编程后、我在应用中的单节21700电池上运行三个充电放电周期

e2e.ti.com/.../xp223600015_5F00_Battery_5F00_Log.csv

设计容量为3600mAh

黄金监测计文件中的终止电压设置为3150mV,剩余容量为100mAhours。

对于第一个猜测、正确地对 SOC 进行猜测、并在电压接近3200mV 时将其设置为0%。 在第二个和第三个周期、SOC 设置为0%时的电压分别向上漂移3300mV 和3450mV。 这会影响器件的运行时间。

由于电池中的端接电压设置、我预计端接电压为~3200mV。

放电负载的恒定功率约为1.6W。 充电电流为1A。

导致此漂移的原因是什么?

e2e.ti.com/.../xp223600015_5F00_Battery_5F00_Log.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     参数名称  参数值  显示单位
    过热 55 â°C
    在温度下 0 â°C
    温度油液 5. â°C
    TCA 设置% 99 %
    TCA 清除百分比 95 %
    FC 设置% -1 %
    FC 清除百分比 98 %
    DODatEOC 增量 T 5. â°C
    设计电压 3600 MV
    初始待机 -3. mA
    初始 MaxLoad -200 mA
    SOC1设置阈值 10. %
    SOC1清除阈值 15. %
    SOCF 设置阈值 2. %
    SOCF 清除阈值 5. %
    OpConfig 25f8. 标记
    OpConfigB 0f 标记
    休眠 I 3. mA
    休眠 V 2200 MV
    FH 设置0 60 S
    RA 滤波器 800 数字
    FH 设置1 100 S
    FH 设置2. 18 000人 S
    FH 设置3. 25 S
    快速 Qmax 启动 DOD % 92 %
    快速 Qmax 结束 DOD % 96 %
    快速 Qmax 启动电压增量 125. MV
    快速 Qmax 电流阈值 4. HR 率
    快速 Qmax 最小点 3. 数字
    最大 Qmax 变化 20. %
    Qmax 最大增量% 10. %DCAP
    最大百分比默认 Qmax 120 %DCAP
    Qmax 滤波器 96 数字
    重新发送时间 500 S
    用户速率- mA 0 mA
    用户速率- mW 0 兆瓦
    最大 SIM 速率 1 HR 率
    最小 SIM 速率 20. HR 率
    RA 最大增量 11. 4m Ω
    最小增量电压 0 MV
    最大增量电压 0 MV
    DeltaV 最大 dV 100 MV
    TermV 有效 t 2. S
    DSG 电流阈值 250 0.1心率
    CHG 电流阈值 250 0.1心率
    退出电流 430 0.1心率
    DSG 放松时间 60 S
    放松时间 60 S
    放松时间 1 S
    最大红外校正 400 MV
    Qmax Cell 0 19569. 数字
    更新状态 0 十六进制
    保留容量 mAh 100 毫安时
    负载选择/模式 81. 十六进制
    Q MaxV 无效 3803. MV
    Q 最小值无效 3752. MV
    设计容量 3600 毫安时
    设计能源 12960 MWh
    终止电压 3150 MV
    t RISE 20. 数字
    t 时间常数 1000 S
    Soi Delta 1 %
    锥率 230 0.1心率
    锥形电压 4050. MV
    休眠电流 10. mA
    V at Chg Term 4100 MV
    平均 I 上次运行 -71. 0.1心率
    平均 P 上次运行 -70 0.1心率
    Delta 电压 1 MV
    R_a0 0 102. 数字
    R_a0 1. 102. 数字
    R_a0 2. 99 数字
    R_a0 3. 107. 数字
    R_a0 4. 72. 数字
    R_a0 5. 59. 数字
    R_a0 6. 62. 数字
    R_a0 7. 63. 数字
    R_a0 8. 53. 数字
    R_a0 9. 47. 数字
    R_a0 10. 60 数字
    R_a0 11. 70 数字
    R_a0 12. 140 数字
    R_a0 13. 369. 数字
    R_a0 14. 588 数字
    电路板偏移 0 计数
    内部温度偏移 0 â°C
    电池组 V 偏移 0 MV
    CC 偏移 -16 计数
    CC 校准温度 302.3 â°K
    CC 增益 0.3448 数字
    CC Delta 411356.2188 数字
    死区 5. mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    温度变化很大、请参阅下面的内容。  


    该监测计使用阻抗跟踪算法。 此算法进行三次周期性测量(电流、电压和温度)以预测 RM、FCC、SOC 等 当温度变化大于5C 时、这会导致监测计报告的容量减小、因此更快达到终止电压。

    您是否在 新电路板上进行了电压校准? 电路板可能具有偏移、导致终止电压更早达到。
    您是否尝试过其他负载选择? 我建议您尝试不同的负载选择。 您是否尝试过恒流模式? 这是最典型的情况。

    请提供配置 gg 文件、以便我可以运行仿真并更好地帮助您。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Golden-Image_5F00_09192022.gm.fs.txt

    感谢您对温度的观察。 此处随附了黄金监测计图像和配置 gg 文件 、请将其用于仿真。

    我没有在新电路板上进行电压校准。 根据日志文件中的电压读数、完全充电的电压是我对充电器的期望值、因此我不会期望明显的电压偏移。

    我已尝试加载模式81。 我将尝试加载模式82。   

    我们的应用是恒定功率模式负载。 因此、我没有尝试过恒流模式。

    e2e.ti.com/.../9_5F00_19_5F00_2022_5F00_gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供 gg 文件。 我会尽快查看并返回给您。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了 gg 文件、设计电压设置为3600mV、但日志文件显示最大电压充电为4105mV。 这会导致监测问题、因为当电压为3600mV 时、监测计被告知说100% RSOC、然后电压持续增加到4105mV。 我建议您在设计电压参数处停止充电。



    此外、我建议您使用 bq27421的快速入门指南(尤其是第4章-编程配置)。 请参阅下面的内容。

    https://www.ti.com/lit/ml/sluuah7b/sluuah7b.pdf?ts=1664292340238&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ27421-G1


    此致、
    何塞·库瑟