大家好、团队、
请阐明设计中要考虑的电感器计算、
根据数据表、电感器值为50uH。 但 WEBENCH 仿真窗口显示2uH。
L=[(16V-8.8V)/(2.2MHz*0.3*0.12A)]*[8.8V/16V)=50uH
VIN=16V 最大值
Vout=8.8V
Iout=0.12A
K=0.3
FSW=2.2MHz
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
请阐明设计中要考虑的电感器计算、
根据数据表、电感器值为50uH。 但 WEBENCH 仿真窗口显示2uH。
L=[(16V-8.8V)/(2.2MHz*0.3*0.12A)]*[8.8V/16V)=50uH
VIN=16V 最大值
Vout=8.8V
Iout=0.12A
K=0.3
FSW=2.2MHz
您好、 Sudharshana、
您能否确认要用于测试的原理图? 在将 Mode/SYNC 连接到 GND 的情况下、我不希望出现如此大的输出电压纹波。 数据表仅显示了3.3V 固定情况下的50mV 峰峰值、这是在 具有2x22uF 输出电容器的 EVM 上获得的。 通过在 输出端放置一个虚拟负载电阻器(一个10kOhm 电阻器是一个很好的起点)、可以减少这个输出电压纹波、但是这也会增加输入电流消耗。 增加虚拟负载电流将导致输出电压纹波更小、但消耗的输入电流更多、因此这两个要求存在冲突。
此致、
Harrison Overrurf