This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:根据数据表和 Webench 之间的电感值不匹配

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135095/lmr43620-q1-as-per-inductor-value-mismatch-between-datasheet-and-webench

器件型号:LMR43620-Q1

大家好、团队、  

请阐明设计中要考虑的电感器计算、

根据数据表、电感器值为50uH。 但 WEBENCH 仿真窗口显示2uH。

L=[(16V-8.8V)/(2.2MHz*0.3*0.12A)]*[8.8V/16V)=50uH

VIN=16V 最大值

Vout=8.8V

Iout=0.12A

K=0.3

FSW=2.2MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑我们的解决方案。  我将向我们的 Webench 专家报告这一点、我们将在接下来的几天内再次与您联系。  

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    使用50uH 电感器将导致电感器纹波电流过小。 根据经验、电感纹波电流不应低于器件最大额定电流的10%、在本例中为2A。 在这种情况下、在电感器公式中使用2A 而不是0.12A。 这将产生3uH 的电感、因此可以使用3.3uH 的电感器。  

    希望这能解答您的问题。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harrison Over草皮 先生、您好!

    感谢您的回复。

    由于我们的应用负载最大为0.12A、这是否不会对结果产生影响?

    此致、

    Sudharshana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sudharshana、

    在这个负载条件下、LMR43620-Q1将使用一个3.3uH 电感器在脉冲频率调制(PFM)模式下运行。 在此模式下、开关频率将根据负载条件而变化。 效率将保持较高、但与在 PWM 模式下运行相比、输出电压纹波将更高。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况 下、我们是否需要使用 RT 引脚选项 IC LMR43620RS3QRPERQ1/LMR43620RS5QRPERQ1来降低输出端的纹波? 因为我们需要稳定的输出。 我们能否通过固定2.2MHz/0.12A 来使用3.3uH 的 IC? 还是电感器注意事项不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Sudharshana、

    您仍然可以使用 MODE/SYNC 器 件选项并将 MODE/SYNC 引脚连接到 VCC、这将导致强制脉宽调制(FPWM)或在整个负载范围内实现恒定2.2MHz 开关频率。 这将导致输出电压纹波更小、但代价是效率降低。 在这种情况下、您仍然可以使用3.3uH 电感器。    

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过将 MODE/SYNC 连接到 VCC 进行了测试。 纹波处于良好范围内。  

    但负载电流消耗约为10mA。 这是不可接受的、根据应小于100uA 的汽车标准。

    您可以建议在空载时支持<100uA 的任何其他可用器件、并且纹波电压应更低。  

    此致、

    Sudharshana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sudharshana、

     由于开关 频率恒定、在 FPWM 模式下运行时、预期输入电流会增加。  

    您的输出电压纹波要求(峰峰值)是多少? 在 MODE/SYNC 连接到 GND 的情况下、您在空载时测量的输出电压纹波是多少?  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们需要50mV 的纹波、电流消耗也应小于100uA。 如果电流大约为50uA、则会更好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sudharshana、

    您能否确认要用于测试的原理图?  在将 Mode/SYNC 连接到 GND 的情况下、我不希望出现如此大的输出电压纹波。 数据表仅显示了3.3V 固定情况下的50mV 峰峰值、这是在 具有2x22uF 输出电容器的 EVM 上获得的。 通过在  输出端放置一个虚拟负载电阻器(一个10kOhm 电阻器是一个很好的起点)、可以减少这个输出电压纹波、但是这也会增加输入电流消耗。 增加虚拟负载电流将导致输出电压纹波更小、但消耗的输入电流更多、因此这两个要求存在冲突。  

    此致、

    Harrison Overrurf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    用于8.8V 输出电压。 不适用于3.3V 输出电压。 原理图中进行了相应的更改。  

    MODE/SYNC 到 GND 和 VCC 这两个条件下进行了测试。 结果在之前的答复中给出。  

    电感器:  HCM1A0703-2R2-R / 2.2uH / K 系数0.31

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sudharshana、

    感谢您确认 原理图。  您能否在输出端放置一个大约10kOhm 的小负载电阻器、以查看这是否会降低输出电压纹波? 最终、纹波将随着负载电流的增加而降低、因此您可能需要调整电阻器值以找到 可实现最佳性能的值。  

    此致、

    哈里森