This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC23513:有关功率耗散的问题

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136509/ucc23513-questions-on-power-dissipation

器件型号:UCC23513

大家好、  

在数据表中、如下所示  

如何获得10mW PD1?  由于存在测试条件、它是否与测试条件相关?  

注2提到"建议最大 PD1 = 40mW、绝对最大值为55mW。 EC 表上的10mW PD1有何区别?  



BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您使用 E2E! 表6.5中的数字基于表中给出的测试条件。 注2提到了最大功率耗散、这不是基于表中的测试条件、而是基于测试条件的最大值。 数据表第24页给出了功率损耗的计算方法。

    此致、

    Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshat、  

    感谢您的回复。   

    我已查看第24页、但仍然感到困惑。 您能否解释有关如何在考虑测试条件的情况下获得 PD1=40mW 和最大55mW 的更多详细信息?

    PD1=40mW   

    A. VF 的价值是什么?  它是否为2.1V 典型值、如下所示? 然后 Pgdq_in= 1/2*2.1V*10mA=10.05mW  

    B.国际刑事法院的价值是什么?  

    c. Pgsw = 20V*180nC*10kHz = 36mW  

    则总损耗应高于10mW+36mW+Pgdq_out、高于40mW。  

    D.此外,它似乎与占空比有关系,对吗?  

    最大 PD1 = 55mW  

    注2提到了最大功耗、这不是基于表中的测试条件、而是基于测试条件的最大值" 这对测试条件的最大值意味着什么?  

    谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第6.5节中的表给出了 PD1为1mW。 PD1仅指驱动器中的输入功率耗散。 它不包括开关损耗或输出耗散。 输出耗散由 PD2给出。 公式0.5 x Vf x If 可以找到该值。 根据同一表中的测试条件、如果为10mA、我们知道二极管的 Vf 约为2.1V。 这将为我们提供大约10mW 的 PD1、显示在表中。 这意味着、当我们使用10mA 正向电流时、Ta = 25摄氏度时的最大输入功率耗散为10mW。

    建议的最大 If 为16mA、绝对最大 If 为25mA。 但是、最大 PD1 = 40mW 和55mW 是指输入侧可以耗散的最大功率。 这些数值由最高温度高达150摄氏度的仿真和测试确定、以确定最大安全限值。 因此、40mW 和55mW 值 是指驱动器可以处理的安全限值。

    此致、

    Akshat