大家好、
在数据表中、如下所示
如何获得10mW PD1? 由于存在测试条件、它是否与测试条件相关?
注2提到"建议最大 PD1 = 40mW、绝对最大值为55mW。 EC 表上的10mW PD1有何区别?

BRS
假设
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在数据表中、如下所示
如何获得10mW PD1? 由于存在测试条件、它是否与测试条件相关?
注2提到"建议最大 PD1 = 40mW、绝对最大值为55mW。 EC 表上的10mW PD1有何区别?

BRS
假设
您好、Akshat、
感谢您的回复。
我已查看第24页、但仍然感到困惑。 您能否解释有关如何在考虑测试条件的情况下获得 PD1=40mW 和最大55mW 的更多详细信息?
PD1=40mW
A. VF 的价值是什么? 它是否为2.1V 典型值、如下所示? 然后 Pgdq_in= 1/2*2.1V*10mA=10.05mW
B.国际刑事法院的价值是什么?
c. Pgsw = 20V*180nC*10kHz = 36mW
则总损耗应高于10mW+36mW+Pgdq_out、高于40mW。
D.此外,它似乎与占空比有关系,对吗?


最大 PD1 = 55mW
" 注2提到了最大功耗、这不是基于表中的测试条件、而是基于测试条件的最大值" 这对测试条件的最大值意味着什么?
谢谢。
BRS
假设
您好、
第6.5节中的表给出了 PD1为1mW。 PD1仅指驱动器中的输入功率耗散。 它不包括开关损耗或输出耗散。 输出耗散由 PD2给出。 公式0.5 x Vf x If 可以找到该值。 根据同一表中的测试条件、如果为10mA、我们知道二极管的 Vf 约为2.1V。 这将为我们提供大约10mW 的 PD1、显示在表中。 这意味着、当我们使用10mA 正向电流时、Ta = 25摄氏度时的最大输入功率耗散为10mW。
建议的最大 If 为16mA、绝对最大 If 为25mA。 但是、最大 PD1 = 40mW 和55mW 是指输入侧可以耗散的最大功率。 这些数值由最高温度高达150摄氏度的仿真和测试确定、以确定最大安全限值。 因此、40mW 和55mW 值 是指驱动器可以处理的安全限值。
此致、
Akshat