This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5050:长期稳定性

Guru**** 2585655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137575/ref5050-long-term-stability

器件型号:REF5050

大家好、团队、

我收到了客户的两个问题。  

1.客户希望计算一年(8760小时)的长期稳定性。  以下计算方法是否正确?

50ppm (第一个1000小时)+ 25ppm *√7760/1000 = 120ppm/年

2.数据表列出了长达4000小时的长期稳定性,但您是否有更长的实验数据? 例如、8760小时或更长时间

我很乐意看到比120ppm/年更好的结果。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masakazu  

    我们已经开发了一些模型。 我将通过邮件进行沟通、因为这不是已发布的信息。  

    此致

    Trailokya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trailokya、

    感谢您的支持。

    此致、

    Masakazu