请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:REF5050 大家好、团队、
我收到了客户的两个问题。
1.客户希望计算一年(8760小时)的长期稳定性。 以下计算方法是否正确?
50ppm (第一个1000小时)+ 25ppm *√7760/1000 = 120ppm/年
2.数据表列出了长达4000小时的长期稳定性,但您是否有更长的实验数据? 例如、8760小时或更长时间
我很乐意看到比120ppm/年更好的结果。
此致、
Masa