尊敬的 TI 技术支持:
在 TPS3850G33数据表中、VDD=5V、Vsense = VIT-(UV)-2.5%(=3.0855V)时的 Vsense 到 nRESET 延迟表示为17µs μ s。
当 Vsense = VIT-(UV)= 3.168V 时、复位延迟多长时间?
当 Vsense = VIT-(UV)-0.5%= 3.15V 时、复位延迟多长时间?
当 Vsense = VIT-(UV)-1%= 3.135V 时、复位延迟有多长?
我提出的原因是、 我有一个时钟缓冲器器件、该器件只能在3.3V±5%(=3.135V)的电压下保证运行、并且我需要在时钟被移除(或超出规格)之前验证微控制器复位引脚是否激活。
即、当电源轨放电低于3.168V 时、我需要 TPS3850G33复位延迟。
这项任务是对民用航空电子设备进行正式验证。
此致、
James Toddington B.Eng.C.Eng MIET
GE Aviation UK 顾问