Other Parts Discussed in Thread: LP3907
主题中讨论的其他器件:LP3907
你好、团队、寻求帮助。
以下是有关 SW1、SW2操作的文章、可在器件数据表的第20页找到。
'每个降压转换器的默认输出电压都是厂家可编程的。'
1. 这篇文章是否意味着客户可以在工厂对默认输出电压进行编程?
2. 我已经确认可以通过设置降压控制寄存器来强制 PWM 模式。
但是、是否可以在不访问寄存器的情况下通过出厂编程设置 PWM 模式?
3. 经确认,当使用外部时钟同步功能时,一个13MHz 时钟应该被输入到 SYNC 引脚。
但是、在我们的系统中、很难生成13MHz 的同步时钟。
如果我将12.288MHz 时钟或频率不同的时钟输入到 SYNC 引脚作为外部时钟、运行是否有任何问题?
谢谢你
-Mark