This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3906:SW1和 SW2

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137966/lp3906-sw1-and-sw2

器件型号:LP3906
主题中讨论的其他器件:LP3907

你好、团队、寻求帮助。

以下是有关 SW1、SW2操作的文章、可在器件数据表的第20页找到。

'每个降压转换器的默认输出电压都是厂家可编程的。'

1. 这篇文章是否意味着客户可以在工厂对默认输出电压进行编程?

2. 我已经确认可以通过设置降压控制寄存器来强制 PWM 模式。

  但是、是否可以在不访问寄存器的情况下通过出厂编程设置 PWM 模式?

3. 经确认,当使用外部时钟同步功能时,一个13MHz 时钟应该被输入到 SYNC 引脚。

  但是、在我们的系统中、很难生成13MHz 的同步时钟。

  如果我将12.288MHz 时钟或频率不同的时钟输入到 SYNC 引脚作为外部时钟、运行是否有任何问题?

谢谢你

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    1."出厂"是指 TI 出厂、它可以通过 OTP (一次性编程)对默认设置进行编程。 遗憾的是、此器件无法在客户端执行此操作。 请注意、这是 TI 无法再支持新出厂编程选项的旧器件。 客户可以从数据表第4页上的可用选项中进行选择(LP3907具有类似的功能以及其他选项)。

    2.不能通过出厂编程将 PWM 模式设置为强制。

    3.在给定内部时钟分频器的情况下、内部振荡器频率将下调至1.89MHz。 这不应导致任何运行问题、但可能会影响与开关频率相关的性能、例如转换器效率。  

    谢谢、

    Gerard