请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27313 大家好、团队、
LM27313升压芯片中 Vin 和 FB 的比率是多少?
我的一侧有一个12V 升压24V 电源项目、目前我在技术规格手册 Δ VFB/Δ 中只看到 VIN 之间的关系、R1的电阻值由公式 R1 = R2 x ((VOUT / VFB) 1确定。 我不确定此时如何设置 VFB。
不建议选择 L1电感、负载电流约为600mA。
此致、
James