This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27313:LM27313升压芯片中 Vin 和 FB 的比率是多少?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27313

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1137549/lm27313-what-is-the-ratio-relationship-between-vin-and-fb-in-lm27313-boost-chip

器件型号:LM27313

大家好、团队、

LM27313升压芯片中 Vin 和 FB 的比率是多少?

我的一侧有一个12V 升压24V 电源项目、目前我在技术规格手册 Δ VFB/Δ 中只看到 VIN 之间的关系、R1的电阻值由公式 R1 = R2 x ((VOUT / VFB) 1确定。 我不确定此时如何设置 VFB。

不建议选择 L1电感、负载电流约为600mA。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    当器件正常工作时、VFB 应始终等于内部 Vref、即固定值1.23V。 VFB 由 Vout、R1和 R2决定。 这就是公式 R1 = R2 x ((VOUT / VFB)−1)的来源。

     当在12V 至24V 电压下工作时、受开关电流限制、LM27313无法生成600mA 的输出电流。 最大 Iout 约为300mA。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lei

    感谢您的快速回复。

    我已将其传达给我的客户

    祝你度过美好的一天!

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的反馈。

    此致

    Lei